Thread 中讨论的其他器件:THVD2412、 ISO3080、 ISOW1412
工具/软件:
大家好、我的组织 对我们使用的 LVDS 收发器有疑问。 由于 其共模缺陷、我们有几个故障。 由于系统 电缆处理不当、 接收端和发送端会发现其接地端存在显著的电压差 (20V 至 40V )、进而导致发送器油炸 (DS90LV031AW-QML) 和/或接收器 (DS90C032E-QML)。 在系统级别、这会导致 在多个模块之间进行痛苦的拆卸和维修。 通常、除了功能丧失之外、我们还看到每个 IC 的电源电流增加了 100 –200mA。
事故发生。 是否有办法加强应对此类问题: 放置电阻器、二极管或限流器来控制此类问题?
TI 是否有经验了解过大共模差异的故障机制?
虽然我无法提供原理图、但 Vcc 为 5、接收端的正偏置为 3k-100R-1k。
此致、
Chris