This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1EVM:是否需要 I2C 初始化?

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524928/ds90ub940-q1evm-i2c-initialization-necessary

器件型号:DS90UB940-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

我们 电路板上使用 DS90UB940N 与 DS90UB927 配对使用。 虽然 DS90UB940-Q1EVM 电路板可以具有有效的导通和锁定功能、但我们的电路板只能为 LOCK 引脚提供 0.2V 的电压。  DS90UB940N 是否 需要通过 I2C 进行初始化(我怀疑 EVM 板上的 U4 适用于该器件)? 如果是、我们可以从哪里获取代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    假设 PCLK 匹配、无需 I2C 初始化即可实现器件之间的锁定。

    您正在读取哪个寄存器以指示您的 940 EVM 具有有效的 PASS 和 LOCK?

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锁定引脚的测量值接近 0v。 Usb2any 也不会获取串行器信息。

    我们仔细检查了原理图、 与 EVM 的区别是、我们错过了引脚 33 的 10uf、1uf 和 0.1uf、仅使用 0.01uf;使用的电源滤波器在 100Mhz 而不是 120r 时为 60R;MODE_sel0 的电压不准确。 其中是否有任何一种导致 IC 无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolas:  

    是否对该问题有进一步的见解? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    在本例中、由于 USB2ANY 检测到串行器、因此我们应重点关注 927。 串行器是 EVM 还是定制板?  

    我们仔细检查了原理图。 与 EVM 的区别是、我们错过了引脚 33 的 10uf、1uf 和 0.1uf、仅使用 0.01uf;使用的电源滤波器在 100Mhz 而不是 120r 时为 60R;MODE_sel0 的电压不准确。 其中的任何一项是否会导致 IC 无法正常工作?

    这是用于 927 还是 940?

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 940。 我们无法获取串行器信息。 串行器位于 OEM 无线电中。 我们目视检查发现它是 ub927

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    由于您无法检测到下游串行器、这表明可能存在某种链路或锁定不稳定情况?

    源检测串行器时发送的是视频。 默认情况下、只有在接收有效视频(基于寄存器 0x34[6])时才会建立 RX_LOCK。

    如果未发送视频、请设置 0x34[6]= 1 并查看是否建立了锁定。

    此致、

    尼古拉