This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:固定速度上的 PHY 需要几秒钟来建立链路

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514251/lp-am261-phy-on-fixed-speed-need-seconds-to-establish-a-link

器件型号:LP-AM261

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

在评估板 AM261x、AM263P 上、我们遇到了 phy 问题。 如果 PHY 设置为固定速度:10 Mbit/s 半双工;10 Mbit/s 全双工;100 Mbit/s 半双工或 100 Mbit/s 全双工、有时需要几秒钟才能建立 链路。 我们 猜 phy 本身没有问题 — 但 phy 驱动程序没有问题。

使用的软件、SDK-AM263PX/AM261x —具有 EtherNet/IP 的工业通信 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK。

场景:

如果您插入并拉出以太网电缆、则 PHY 需要几秒钟来建立链路。

对于某些应用、需要在 500ms 以下发送第一条以太网消息 — Reliable。

您能否验证 phy 驱动程序或 phy 本身是否出现故障?

如果 phy 本身有问题、您能否提供一个符合要求的 phy?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    对于某些应用、需要在 500ms 以下发送第一条以太网消息 — Reliable。

    如果您需要较短的启动时间、我建议 引导 PHY 配置以缩短 PHY 链路建立时间。 您已经在使用它了吗?

    同时、让我检查一下您在内部对 LP 所描述的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    输入信号  不会 使用引导程序进行 phy 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    您如何测量链路上升速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一步–可视化(链接 LED)。 因为我花了几秒钟,在最坏的情况下,链路引导上的 PHY 表明他们已经建立了链路。 如果 PHY 表现出良好的行为、不断直接显示链路、我们将使用示波器测量其余部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    可以从示例工程源文件中强制在以太网 IP 示例中进行配置:

    IND_comms_sdk_am261x_10_00_01_01/examples/industrial_comms/EtherNetIP_adapter_demo/device_profiles/common/device_profile_reset.c

    您可以使 AutoNeg =0 并选择 100M 为 1、如果满足计时要求、则检查一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    嗯、我们对它进行了测试、很遗憾它解决了 不会 问题。 该修复仅适用于启动行为?

    配置也应在运行时采用、否则、我们每次设置新 phy 速度时都必须重新启动器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    第一步–可视化(链接已引导)。 因为我花了几秒钟,在最坏的情况下,链路引导上的 PHY 表明他们已经建立了链路。 如果 PHY 表现出良好的行为、不断直接显示链接、我们将使用示波器测量其余部分。

    我的建议是,不要在 LED 闪烁和视觉提示中继 。 根据 phy 数据表、链路建立时序为:

    我建议使用示波器或相关工具来测量链路建立时序。

    另请参阅以下有关测量的更多详细信息: www.ti.com/.../snla423.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Nilabh、

    应用似乎依赖于 BMSR、链路状态寄存器。 这将控制 ACD 应用程序、它只在有链路时立即发送 ARP 消息。 这在我们看来是可以重现的。 这意味着、特别是在最坏的情况下、当接收链路需要几秒钟的时间时、ACD 应用程序只会在链路 LED 亮起时立即开始发送其消息。 应用程序本身来自 TI、因此也是 TI 对此有充分见解的驱动因素。

    您能否验证我们是否可以依赖此处的数据表、这是软件错误还是硬件?

    然后、我们必须考虑我们可以使用哪种 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    什么是合作伙伴 (DUT 连接到的 PC) 链路速度是自动协商或强制。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276226/faq-can-auto-negotiation-link-up-with-force-mode-on-100mbps

    请您在合作伙伴侧尝试一下 Fixed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    这就是发生这种情况的地方。 伙伴器件是固定的、例如 10Mbit/s 全双工、LP-AM261 设置为相同的速度和双工。

    如果两者都是自动协商、则一切都正常。 如果伙伴启用了自动协商、并且 LP-AM261 具有固定速度、则它按预期工作。 只有在固定–固定设置中、我们才会遇到这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我们目前正在与内部团队讨论、 以找出问题的根源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Nilabh、  

    现在已经过了一段时间了。 有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我们正在尝试调试问题、并且还开始与 PHY 团队进行讨论、以便更好地了解问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    根据 PHY 团队的反馈、他们建议使用自动协商来确保 PHY 在与其他链路伙伴交互时更加稳健。 根据 IEEE 802.3 标准、当禁用自动协商时、对于测试多供应商互操作性没有规定要求。 因此、使用固定模式可能会导致互操作性问题。

    此致、
    Pourya