This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:保留寄存器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512599/ds90ub941as-q1-reserve-register

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具/软件:

团队、

客户旧项目采用双链路模式的 UB941+UB948 正常工作 3 年。 在检查代码时、下面有一些保留寄存器设置。 原始 SW 工程师已离职。 他们不理解这部分代码。 您能帮助检查一下这些写入操作的功能吗? 是否存在任何潜在风险? 谢谢

寄存器

数据值

0x22

0x25

0x28

0x01

0x29

0x20

0x2a

0x20

0x2b

0x80

0x31

0x09

0x46

0x80

0x7E

0x7f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    这些是对 941 还是 948 的写入? 他们是否使用了他们开发的自定义脚本? 您能否提供它们所使用的脚本? 他们现在是否发现 941+948 系统有任何问题?  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以斯帖

    这些代码会写入 UB941。

    他们的 941+948 系统工作正常。 据我的理解、TI 不提供 UB941 脚本。 只需启用“I2C 直通“、然后为 UB941 设置一些从器件 ID+别名。 系统工作正常。

    原始 SW 工程师消失了。 他们只是不明白写入 UB941 保留寄存器的这段代码。 上一位 SW 工程师可能犯了一些错误。 只需 与您确认是否有必要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    正确。 我们不需要任何脚本来初始化 941。 此代码不是必需的。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以斯帖

    了解此代码不是必需的。 但是、该领域已经有许多产品。 客户想知道编程的该寄存器是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    埃斯特将在星期一上与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    只检查了内部寄存器映射。 一切都正常、因为无论如何、这些都是寄存器的默认值。  

    BR、

    以斯帖