This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:解锁状态期间的 CSI 输出行为

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528000/ds90ub940-q1-csi-output-behaviors-during-unlock-status

器件型号:DS90UB940-Q1

工具/软件:

您好的团队、

您是否可以在 LOCK=L 期间检查 940 的 CSI 输出行为状态? 客户发现数据通道 (CSI0 D0+/D1+保持高电平达~50mS/120mV)、而 LOCK 保持低电平、从而触发 SOC 进入故障状态。

这是预期行为吗? 如果 LOCK 为 L (配置了 CSI 且 940 完成初始化)、则 CSI 状态未定义。

如果是、如何在锁定下降后将 CSI 配置为定义的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    上电或 940 初始化期间是否出现卡纸(其中 CSI = H)? 您能否共享正在使用的脚本和完整拓扑? 他们是否在本地访问 940 或通过 SER 进行通信?  

    如果他们将 SoC 直接连接到显示器、是否会发生这种翻转?  

    在设置中是否有任何明显的因素可能会将电流驱动到数据引脚中? 您能否探测数据引脚并检查电压或电流是否有任何跳跃?  

    您可以在不使用 CSI 通道时禁用它们、并在锁定后启用它们、以查看这是否解决了问题。  

    BR、

    以斯帖