This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:在 UB953 中无法生成 raw12 颜色

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527487/ds90ub960-q1evm-can-not-create-raw12-color-in-ub953

器件型号:DS90UB960-Q1EVM

工具/软件:

您好:

        您是否可以帮助您找到以下设置中的色条设置是否正确?

        现在我需要一个彩色条来显示 1920*1280 raw12 视频。 下面是设置

       您能帮助检查设置是否正确吗

0xB0、0x02、//#选择 PATGEN 页面以进行间接寄存器访问。 每次读取/写入后自动递增寄存器地址。
0xb1、0x01、//#在 PATGEN 寄存器页面上选择寄存器地址 0x01
0xB2、0x01、// PGEN_CTL #启用图形发生器
0xB2、0x33、// PGEN_CFG
0xb2、0x2C// PGEN_CSI_DI:数据类型 0x2A)、RAW8(0x2B)、RAW10(0x2C(RAW12)5;
0xb2、0x07// PGEN_LINE_SIZE1:PGEN_LINE_SIZE[15:8]
0xb2、0x80// PGEN_LINE_SIZE0:PGEN_LINE_SIZE[7:0] 0x780 = 1920
0xB2、0x00、// PGEN_BAR_SIZE1
0xB2、0xf0// PGEN_BAR_SIZE0
0xB2、0x05、// PGEN_ACT_LPF1
0xB2、0x00、// PGEN_ACT_LPF0Heavy multiplication x500 = 1280 + 33 + 10 + 2 = 0Heavy multiplication x52d
0xB2、0x05、// PGEN_TOT_LPF1
0xb2、0x2d// PGEN_TOT_LPF0Heavy multiplication x52d = 1591  
0xb1、0x0b、// PGEN_LINE_PD1
0xB2、0x93、// PGEN_LINE_PD0 0Heavy multiplication xB93 = 2963  
0xB2、0x21、// PGEN_VBP 0x21 = 33
0xB2、0x0a、// PGEN_VFP




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Meng Ke、  

    对于 RAW12 数据格式、此处生成的图形看起来是 1280x1280、而不是 1920x1280。 请查看以下寄存器设置:  

    PatGen 寄存器
    Name 存储器地址 数据值
    PGEN_CTL 01. 01.
    PGEN_CFG 02. 33
    PGEN_CSI_DI 03. 2c.
    PGEN_LINE_SIZE1 04. 0b
    PGEN_LINE_SIZE0 05 40
    PGEN_BAR_SIZ1 06 01.
    PGEN_BAR_SIZE0 07 68
    PGEN_ACT_LPF1 08 05
    PGEN_ACT_LPF0 09 00
    PGEN_TOT_LPF1 0A 05
    PGEN_TOT_LPF0 0b 2D
    PGEN_LINE_PD1 0°C 09
    PGEN_LINE_PD0 0d D4
    PGEN_VBP 0E 21
    PGEN_VFP 0f 0A

    如果还有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Zoe