请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1EVM 工具/软件:
您好:
您是否可以帮助您找到以下设置中的色条设置是否正确?
现在我需要一个彩色条来显示 1920*1280 raw12 视频。 下面是设置
您能帮助检查设置是否正确吗
0xB0、0x02、//#选择 PATGEN 页面以进行间接寄存器访问。 每次读取/写入后自动递增寄存器地址。
0xb1、0x01、//#在 PATGEN 寄存器页面上选择寄存器地址 0x01
0xB2、0x01、// PGEN_CTL #启用图形发生器
0xB2、0x33、// PGEN_CFG
0xb2、0x2C、// PGEN_CSI_DI:数据类型 0x2A)、RAW8(0x2B)、RAW10(0x2C(RAW12)5;
0xb2、0x07、// PGEN_LINE_SIZE1:PGEN_LINE_SIZE[15:8]
0xb2、0x80、// PGEN_LINE_SIZE0:PGEN_LINE_SIZE[7:0] 0x780 = 1920
0xB2、0x00、// PGEN_BAR_SIZE1
0xB2、0xf0、// PGEN_BAR_SIZE0
0xB2、0x05、// PGEN_ACT_LPF1
0xB2、0x00、// PGEN_ACT_LPF0
500 = 1280 + 33 + 10 + 2 = 0
52d
0xB2、0x05、// PGEN_TOT_LPF1
0xb2、0x2d、// PGEN_TOT_LPF0
52d = 1591
0xb1、0x0b、// PGEN_LINE_PD1
0xB2、0x93、// PGEN_LINE_PD0 0
B93 = 2963
0xB2、0x21、// PGEN_VBP 0x21 = 33
0xB2、0x0a、// PGEN_VFP