This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:复位期间哪些内部块将关闭?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528421/tic12400-q1-which-internal-blocks-will-be-turned-off-during-reset

器件型号:TIC12400-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天!

根据 DS、“当 RESET 引脚切换为高电平时、器件进入 RESET 状态、大部分内部块关闭

 

 

我的问题 是哪些内部模块将被关闭? 它是否包含内部 LDO?

 

谢谢!
祝你一切顺利、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Leo、

    我们仍在研究这一问题、并将很快作出答复。

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    我不知道每个通过复位关闭的内部块、但它会禁用模拟和数字 LDO。 复位等效于 POR 事件。 一旦强制复位恢复为逻辑低电平、数字 LDO 将恢复、而模拟 LDO 将保持为 0V。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!