This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:推荐用于直流阻断电容器 33nF 的任何器件型号?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529808/dp83822i-any-part-number-recommendation-for-dc-blocking-capacitors-33nf

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83869EVM

工具/软件:

您好、

对于无变压器以太网应用 AN-1519 应用报告说使用 33nF 的直流阻断电容器。

您能否为 33nF 电容器推荐合适的器件型号? 我的隔离要求最小为 1500Vrms。

谢谢。此致、

Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad

    GRM155R61A333KA01D 由我们在 DP83869EVM 上使用。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。
    但是、这个 Murata 电容器的额定电压仅为 10V、所以  它如何承受高电压(例如:500Vrms)并提供隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad

    对于 DP83822I、我们将交流耦合电容器要求从 33nF 更改为 0.1uF。 对于 0.1uF 电容器并满足 500Vrms 要求、您可以使用 2220Y2K00104KXTWS3 具有 2kV 直流额定值。

    谢谢

    David