This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:Linux 驱动程序 PHY_ID

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529094/dp83826i-linux-driver-phy_id

器件型号:DP83826I

工具/软件:

您好、专家

希望这能找到您。

在 DP83826IRHBR 页面中、我们要下载 Linux 驱动程序、   PHY_ID 中有 4 个 DP83826 项

您能否单独告诉我们含义是什么?

我们应该用于 DP83826IRHBR

此致、

Zhoul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhoul:

    这些 define 语句适用于驱动程序支持的不同 PHY 型号。 您不需要更改这些设置 — 驱动程序将自动检测您正在使用的 DP83826 型号。

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan。

    客户还希望使用 MII 连接 MPU PHY

    我们想知道 MII 是否可用于 Linux 驱动程序。

    此致、

    Zhou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    PHY 驱动程序支持 MII。请与 MPU 团队联系以获得 MPU 端支持、MII 的主要依赖项是 MPU 驱动程序。

    谢谢您、
    Evan