This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS391:VIH 和 VIL(建议运行条件)

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529818/sn65lvds391-vih-and-vil-recommended-operating-conditions

器件型号:SN65LVDS391

工具/软件:

你好  

建议的高电平和低电平工作输入电压 (VIH 和 VIL) 是多少  

数据表显示绝对最大输入电压范围为–0.5 至 6V。 我想知道建议的运行方式  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 8.3 节指定了这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8.3 仅 反映 VIH 最小值和 VIL 最大值

     我想知道什么是 建议的最大工作电压 如何确定 VIH 和 MIN 建议工作电压 VIL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 和 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharan、

    克莱门斯不正确。  

    阅读 ABS。 数据表中的 Max 表 — 不难找到。  

    但实际上您应该受到 VCC 的限制 — 所以 0V 至 3.3V(或任何确切的电压 VCC 是什么)-此部分是 LVTTL — 因此您需要确保 LVTTL 逻辑电平。  

    此致、

    Parker Dodson