This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:电流消耗

Guru**** 2957990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TMUXHS4612, TMUXHS4212, TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525007/tmds1204-current-consumption

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4612、 TMUXHS4212、 TDP2004

工具/软件:

尊敬的团队:

请详细说明 用于 HDMI 2.1 FRL 配置 (VIO 电压电平为 3.3V) 的 TMDS1204RNQR 的最大电流消耗。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 HDMI FRL 12Gbps、当 TMDS1204 处于限幅模式以及直流耦合 TX/RX 时、最大功耗为 775mW。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    如果您在数据表中说明这是参考第 5.5 节、他们会将其提及为功率耗散而不是功耗。 您能就此澄清一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我指的是 TMDS1204 数据表的第 5.5 节、我应该在之前的响应中说明功率耗散而不是功耗、以便尽可能减少混淆。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    同一配置的电流消耗是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电流消耗约为 215mA。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1.数据表中是否提到了电流消耗数据?

    2.由于 IC 的 HBM 是+/–4kV、数据引脚是否需要 ESD IC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在下面查看我的答复

    1.数据表中是否提到了电流消耗数据?

    不、我们仅在数据表中列出了典型的功率耗散数值。 为达到最坏的电流消耗、我取了最差的电流功率耗散并除以 3.6V VCC、因为最差的功率耗散是在 3.6V 下收集的  

    2.由于 IC 的 HBM 是+/–4kV、数据引脚是否需要 ESD IC?

    当询问是否需要 ESD IC 时、我假设您参考的是 IEC 61000-4-2。 HBM 和 IEC 61000-4-2 是两个不同的标准。 HBM 标准旨在模拟充电器 在制造环境中通过被测电路放电至接地。 IEC 61000-4-2。 是系统级 ESD 测试标准、比 HBM 标准更严格。 为了满足 IEC 61000-4-2 要求、需要一个外部 ESD IC。 有关 ESD IC 建议、请参阅 TMDS1204 数据表。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1.由于没有提到任何用于 RX_Detect 信号的电路、我们是否可以考虑用于 RX_Detect  信号的 SIGDET_OUT 引脚?

    2.如何针对 1.4、2.0 或 2.1 等特定规格配置转接驱动器,我们是否可以使用引脚配置选项手动进行,或者转接驱动器是否检测到它?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.由于没有提到任何用于 RX_Detect 信号的电路、我们是否可以考虑用于 RX_Detect  信号的 SIGDET_OUT 引脚?

    是的、当在 IN_CLK 上检测到信号时、SIGDET_OUT 是一个开漏输出、当 HPD_IN 为高电平时在 IN_D2 上检测到信号时、被置为低电平。

    2.如何针对 1.4、2.0 或 2.1 等特定规格配置转接驱动器,我们是否可以使用引脚配置选项手动进行,或者转接驱动器是否检测到它?

    TMDS1204 监控器使用 DDC 监控来确定 HDMI 类型为 HDMI 1.4、HDMI 2.0 或 HDMI 2.1 FRL、从而监控 20h 和 31h 的偏移量。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1.对于接收端应用、IC 中提供了扇出缓冲器、因此我们可以同时使用 TMDS 和 FRL 信令。 在这种情况下、IC 是否会通过 DDC 监控来确定信令方案?

    2.对于源端应用、由于所提供的扇出缓冲器不是双向的、因此不能同时使用 TMDS 和 FRL 信令、一种方法是对 TMDS 时钟信号和 FRL Data_3 信号使用外部多路复用器、或者是否有任何其他方法来实现这两种信令方案? 如果必须通过外部多路复用器完成、TI 是否有任何支持具有单输入和 2 个输出通道的 HDMI 2.1 的多路复用器。

    3.对于源端和接收端应用、是否都有引脚搭接配置、让我可以同时使用 TMDS 和 FRL 信令方案而不重复更改配置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.对于接收端应用、IC 中提供了扇出缓冲器、因此我们可以同时使用 TMDS 和 FRL 信令。 在这种情况下、IC 是否会通过 DDC 监控来确定信令方案?

    是的、启用扇出缓冲器功能后、在 HDMI 1.4 或 HDMI 2.0 下运行时、TMDS1204 将在 RCLKOUTp/n 上输出 HDMI 时钟。 OUT_CLKp/n 将被禁用。 在 HDMI 2.1 FRL 模式下运行时、TMDS1204 将在 OUT_CLKp/n 上输出 FRL data3 RCLKOUTp/n 将被禁用。  TMDS1204 监控器使用 DDC 监控来确定 HDMI 类型为 HDMI 1.4、HDMI 2.0 或 HDMI 2.1 FRL、从而监控 20h 和 31h 的偏移量。

    2.对于源端应用、由于所提供的扇出缓冲器不是双向的、因此不能同时使用 TMDS 和 FRL 信令、一种方法是对 TMDS 时钟信号和 FRL Data_3 信号使用外部多路复用器、或者是否有任何其他方法来实现这两种信令方案? 如果必须通过外部多路复用器完成、TI 是否有任何支持具有单输入和 2 个输出通道的 HDMI 2.1 的多路复用器。

    您可以使用 TMUXHS4612 作为可能的解决方案。 但我从未看到源端同时支持 TMDS 和 FRL。

    3.对于源端和接收端应用、是否都有引脚搭接配置、让我可以同时使用 TMDS 和 FRL 信令方案而不重复更改配置?

    您能否列出要为源端和接收端应用实现的功能。 可以查看是否有一种可以同时覆盖这两种情况的引脚搭接模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    对于源端应用、FPGA 同时支持 TMDS 和 FRL、但 FPGA 具有单独的时钟和 4 个数据引脚、需要将其连接到转接驱动器。 由于转接驱动器没有扇出缓冲器、因此我们需要为时钟和 DATA_3 信号使用外部多路复用器、或者是否有任何其他方法来实现它? 我附上了上述案件的 BD。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/HDMI_5F00_2.1_5F00_PPT.pptx

    2.如接收端应用的设计过程中所述、在接收端应用中使用 SRC_PRNT 信号是什么?

    3.在 TMDS1204 EVM 中 、是否同时对 HDMI 2.0 (TMDS) 和 HDMI 2.1 (FRL) 进行了测试?

    4.由于 HPD 是从接收端到源端的信号、因此我无法得出转接驱动器 IC 中提供的连接。 在数据表提供的接收器应用设计中、来自 HDMI 连接器的 HPD 信号连接到支持 5V 的 HPD_IN、并且 HPD_OUT 悬空。 在这种情况下、HPD 信号未从接收端 (FPGA) 发送到源端(连接器)。 如果我要将 HPD 从接收端发送到源端、应如何实现它、因为 HPD_IN 支持 5V 电压且 HPD_OUT 支持最大 3.3V 电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅我的答复、  

    对于源端应用、FPGA 同时支持 TMDS 和 FRL、但 FPGA 具有单独的时钟和 4 个数据引脚、需要将其连接到转接驱动器。 由于转接驱动器没有扇出缓冲器、因此我们需要为时钟和 DATA_3 信号使用外部多路复用器、或者是否有任何其他方法来实现它? 我附上了上述案件的 BD。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/HDMI_5F00_2.1_5F00_PPT.pptx

     如果源端和接收端具有单独的 CLK 和 FRL、则需要一个 TMUXHS4212 等外部多路复用器、以便根据 HDMI1.4/2.0/2.1 在这两种器件之间切换。

    2.如接收端应用的设计过程中所述、在接收端应用中使用 SRC_PRNT 信号是什么?

    SRC_PRNT 连接到 HDMI 接收端、这是可选的、用于指示源端是否存在。

    3.在 TMDS1204 EVM 中 、是否同时对 HDMI 2.0 (TMDS) 和 HDMI 2.1 (FRL) 进行了测试?

    是的

    4.由于 HPD 是从接收端到源端的信号、因此我无法得出转接驱动器 IC 中提供的连接。 在数据表提供的接收器应用设计中、来自 HDMI 连接器的 HPD 信号连接到支持 5V 的 HPD_IN、并且 HPD_OUT 悬空。 在这种情况下、HPD 信号未从接收端 (FPGA) 发送到源端(连接器)。 如果我要将 HPD 从接收端发送到源端、应如何实现它、因为 HPD_IN 支持 5V 电压且 HPD_OUT 支持最大 3.3V 电压?

    HPD VIH 最小值为 2.4V、最大值为 5.3V。 因此、可以将 HPD_IN 直接连接到 HDMI 插座、HDMI 源端应该将 3.3V 电压视为有效高电平。  

    谢谢

    Daivd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1.如果将 3.3V 信号连接到 HPD_IN、会影响 HPD_OUT 处的电压转换?

    2.如果我想以 48Gbps 的带宽以 8K 60Hz 的分辨率进行流传输、FR4 PCB 材料是否满足我的要求或者是否需要使用高速材料?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在下面查看我的答复。

    1.如果将 3.3V 信号连接到 HPD_IN、会影响 HPD_OUT 处的电压转换?

    否、3.3V 将被视为 HPD_IN 上的有效高电平

    2.如果我想以 48Gbps 的带宽以 8K 60Hz 的分辨率进行流传输、FR4 PCB 材料是否满足我的要求或者是否需要使用高速材料?

    这取决于您的总布线长度、较长的布线长度会产生更多的损耗、如果损耗超过 TMDS1204 EQ 可以补偿的值、则会实现闭合眼图。 如果您希望保持相同的布线长度、则可使用高速材料来降低损耗。 这是 HDMI 发送器还是接收器设计?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在单个板中同时实现拉电流和灌电流。 您是否有任何 PCB 电平输入?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用以下公式来大致计算布线的插入损耗。

    如果您正在设计源端、是否可以设计交流耦合 HDMI 源设计和使用 TDP2004? 对于接收端、它仍将是 TMDS1204。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    使用 TDP2004 进行源端设计有什么优势?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDP2004 是一款 20G 线性转接驱动器、因此与 TMDS1204 相比、它具有更大的带宽和更好的性能。 但它需要使用 HDMI 进行交流耦合设计。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1、在插入损耗公式中、W 是否表示信号的布线宽度?

    2.还可以发送链接,从那里你得到插入损耗公式。

    3、FR4 PCB 材料板支持的最大布线长度是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     有关布线插入损耗公式、请参阅此链接。 W 是布线宽度。  

    有关最大布线长度、请参阅 TMDS1204 数据表的表 8-2 和表 8-6。

    谢谢
    David