工具/软件:
您好团队:
我的客户想详细了解以下有关 STB 的评论。
为什么需要通过串联电阻 (R4) 限制电流? 据我所知、STB 具有到 Vcc 的内部上拉电阻、没有内部漏电路径。
是否用于保护 STB 免受意外过大电流的影响? 或者、它是为了保护 GPIO 免受控制 STB 引脚的 MCU 的影响?
如果 STB 引脚需要限流电阻器、则可以流入多大的电流? 谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
我的客户想详细了解以下有关 STB 的评论。
为什么需要通过串联电阻 (R4) 限制电流? 据我所知、STB 具有到 Vcc 的内部上拉电阻、没有内部漏电路径。
是否用于保护 STB 免受意外过大电流的影响? 或者、它是为了保护 GPIO 免受控制 STB 引脚的 MCU 的影响?
如果 STB 引脚需要限流电阻器、则可以流入多大的电流? 谢谢你。

尊敬的 Kenneth:
带有上拉电阻的输入 (TXD/STB) 具有连接到 ESD/ESD VIO 的钳位二极管、以及接地的 VCC 二极管。 如果您在 VIO 下降时驱动引脚或 VIO 尖峰、建议的串联电阻(1k 至 10k Ω)会限制任何电流。
例如、它们会导通并钳制任何高于 VIO + 0.3V 的电压。因此、当在 VIO 上升之前驱动 STB 或 在 VIO 上发生汽车瞬态/过压时、二极管可能会导通。 限流电阻可防止电流倾入器件。 这还可以保护 MCU、如果尖峰高于 MCU 的 I/O、则可以防止电流回流到 MCU 中
如果您关心引脚压摆或想要非常快速地转换收发器、则倾向于 1k 的下限;如果您需要超低泄漏和 EMI、则倾向于 10k。
实际上、4.7k 是常见的折衷方案。 请务必确保 STB 会在您的时序预算范围内超过有效的逻辑阈值、谢谢
此致、
Michael。