This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212 PCB 布局问题

Guru**** 2864080 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216, TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526596/tusb212-tusb212-pcb-layout-issue

器件型号:TUSB212
Thread 中讨论的其他器件: TUSB216TUSB214

工具/软件:

您好 TI 团队:

如下是我们USB2.0的走线图、跨了3块PCBPCB之间用BTB连接器桥接。μ s

由于CPU最大允许插损是14dB、所以从14dB处到USB2.0 Ω CONN、需要用TUSB212中继以提高增益

如手册建议的“建议将 TUSB212 放置在更靠近 USB CONN 侧的位置(1~2 μ m 英寸)“、则TUSB212的位置超出了CPU要求的 14dB 的位置。μ s

问题 1: 基于上面这种情况、帮忙看看有什么好的办法解决呢?μ s


Q2 如果靠近USB CONN放置一颗TUSB212、在中间路径上再放置一颗TUSB212是否可行?即同一条USB高速线上使用2颗TUSB212。Ω

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果可能、请将这些问题翻译成英文、以便我能够在此 E2E 主题中正确理解您的问题、我将不胜感激。 谢谢!

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan:

    下面是我们跨越 3 个 PCB 的 USB2.0 对齐图、在这些 PCB 之间桥接 BTB 连接器。

    CPU 的最大允许插入损耗为 14dB、因此需要使用 TUSB212 将 14dB 的增益中继到 USB2.0 CONN。

    由于手册建议“建议将 TUSB212 放置在更靠近 USB CONN 侧(1~2 μ m 英寸)的位置“、TUSB212 的位置会超过 CPU 所需的 14dB 位置。

    问题 1: 根据上述情况、帮助了解解决问题的最佳方法是什么?


    Q2 是否可行将一个 TUSB212 靠近 USB CONN 放置、并将另一个 TUSB212 放置在中间路径上? 也就是说、在同一 USB 高速电缆上使用 2 个 TUSB212。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    问题 1: 根据上述情况、帮助了解解决问题的最佳方法是什么?


    Q2 是否可行将一个 TUSB212 靠近 USB CONN 放置、并将另一个 TUSB212 放置在中间路径上? 也就是说、在同一 USB 高速电缆上使用 2 个 TUSB212。

    [/报价]

    正确的是、我们通常建议将转接驱动器放置在更靠近 USB 连接器的位置。

    在这种情况下、如果在出连接器之前您的系统上出现 14dB 的损耗、我建议在您的连接上放置两个转接驱动器、一个在中间、如基板上的连接器处、另一个在您建议的 USB 连接器处。 不过、在这种情况下、我建议将 TUSB212 切换到 TUSB216。 我们建议在可能需要两个 USB2 转接驱动器的系统中使用 TUSB216、因为 TUSB216 的性能优于 TUSB212、包括 RX 灵敏度、这有助于弥补与较长电缆长度相关的损耗。

    至于 EQ 设置、我建议从较低的水平开始。 放置两个转接驱动器的主要问题是、如果补偿过多或信号损失不是很高、信号可能会发生过度补偿、从而导致误断开。 这主要通过对 TUSB216 EQ 和 RX_SEN 电平使用较低的电平并根据需要增大来解决。

    如果之后补偿量过大、您可能需要移除其中一个转接驱动器(例如 USB 连接器上的转接驱动器)、只需使用中间较高设置的转接驱动器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan:

    感谢您的答复!我们也有以下问题要问。

    问题 3 。 下图显示了 TUSB214/216 P2P 兼容设计、请查看当前原理图设计以查看其是否正常、以及是否需要特别注意兼容设计的布局。

    问题 4 。 我们是否需要注意 TUSB216 的以下 Pin11 充电控制功能?
    (即无需预留外部下拉电阻)、最终客户的主要使用场景是使用 USB 磁盘驱动器升级系统;

    问题 5. 。 上电后、是否需要为 TUSB216 引脚 9 和引脚 11 配置额外的引脚 5 复位芯片、该功能才能生效? 目前、该设计默认在不保留复位引脚的情况下上电并自行复位; 使用 TUSB216 功能期间是否有任何复位时序要求?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan:

    我们还有另外三个问题:

    问题 6. 。  可以     将中间转接驱动器放置 在  SMB 板上   中间 连接器附近吗?  

    问题 7 。  为什么 应    将转接驱动器放置在 靠近   中间 连接器 或 USB 连接器的位置?   它是否可以  放置 在       电路板的中间布线中?

    问题 8. 。  RX_SEN 对应于引脚 9 的 TUSB216、“TUSB216 EQ“ 对应于 引脚?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    [引述 userid=“433725" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526596/tusb212-tusb212-pcb-layout-issue/5872579 #5872579“]

    Q3 。 下图显示了 TUSB214/216 P2P 兼容设计、请查看当前原理图设计以查看其是否正常、以及是否需要特别注意兼容设计的布局。

    [/报价]

    使用的是 I2C 吗? 如果是、请确保 SDA/SCL 线路正确上拉至 Vi2c、例如使用 4.7K Ω 电阻器。

    是否从外部控制 RSTN? 如果是、请确保在 VCC 通电并稳定之前以及在通过 USB2 线路发送任何数据之前不启用 TUSB212。

    EQ 设置为电平 2、DC_BOOST 设置为高电平。 我们建议从较低的电平开始、例如 EQ 等级 1 和 DC_BOOST MID、这样可以避免过度补偿。 对于 TUSB216、同样适用、我们建议 EQ 级别 1 和 RX_SEN 级别中点。

    对于 DP/DM、请确保这些线路连接在转接驱动器下方、以确保信号不会中断。

    [引述 userid=“433725" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526596/tusb212-tusb212-pcb-layout-issue/5872579 #5872579“]

    Q4 。 我们是否需要注意 TUSB216 的以下 Pin11 充电控制功能?
    (即无需预留外部下拉电阻)、最终客户的主要使用场景是使用 USB 磁盘驱动器升级系统;

    [/报价]

    如果要在 USB2 信号中使用 BC1.2、是的、则需要正确设置该引脚。 如果启用、这会将主机器件设置为为为连接到下游的器件充电。 如果不需要这样做、则需要移除电容器。

    如果不使用 BC1.2、即无 BC1.2 握手/通信、则可以通过电容器将此引脚保持连接、或者为 TUSB216 移除电容器。 TUSB212 和 TUSB214 需要该电容器。

    [引述 userid=“433725" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526596/tusb212-tusb212-pcb-layout-issue/5872579 #5872579“]

    Q5 。 上电后、是否需要为 TUSB216 引脚 9 和引脚 11 配置额外的引脚 5 复位芯片、该功能才能生效? 目前、该设计默认在不保留复位引脚的情况下上电并自行复位; 使用 TUSB216 功能期间是否有任何复位时序要求?

    [/报价]

    引脚 9 和引脚 11 的 RSTN 引脚无需添加任何附加功能。 在复位/启动时会对这些引脚进行采样、因此、除非您打算在 TUSB216 通电时更改这些设置、否则不需要对 RSTN 引脚进行任何更改。

    [引述 userid=“433725" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526596/tusb212-tusb212-pcb-layout-issue/5872637 #5872637“] Q6 。  可以     将中间转接驱动器放置 在  SMB 板上   中间 连接器附近吗?  [/报价]

    您指的是 CPU 板还是基板? 理想情况下、它位于基板上、但如果需要、也可以位于 CPU 板上。 但是、如果在 CPU 板上、请确保设置足够低、以至于信号不会超过 HS 连接的断开阈值。

    [引述 userid=“433725" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526596/tusb212-tusb212-pcb-layout-issue/5872637 #5872637“] Q7 。  为什么 应    将转接驱动器放置在 靠近   中间 连接器 或 USB 连接器的位置?   它是否可以  放置 在       板的中间路线?

    通常、我们建议将转接驱动器放置在更靠近 USB 连接器的位置、以确保信号在进入信号时具有出色质量、并且信号不会潜在地进入 SOC 而触发断开连接。 如果您将一个转接驱动器放置在更靠近连接器的位置、但只要信号不超过断开阈值、您就可以在需要时将其放置在中间。 如果有两个转接驱动器、则不应将它们彼此相邻放置。

    [引述 userid=“433725" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526596/tusb212-tusb212-pcb-layout-issue/5872637 #5872637“] Q8 。  RX_SEN 对应于引脚 9 的 TUSB216、“TUSB216 EQ“ 对应于 引脚?

    TUSB216 升压与 TUSB212 EQ 相同。 TUSB216 BOOST 引脚包含交流和直流升压、引脚 9 覆盖 RX_SEN、而 TUSB212 EQ 引脚仅涵盖交流升压、引脚 9 涵盖直流升压。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan:

    是否从外部控制 RSTN? 如果是、请确保在 VCC 通电并稳定之前以及在通过 USB2 线路发送任何数据之前不启用 TUSB212。

    WP 回复-->  我们了解到 RSTN 时序需要在 VCC 上电之后和发送 USB 信号 (DM/DP) 之前完成 RSTN 的复位取消操作;

    您指的是 CPU 板还是基板?  

    WP 回复-->  我们目前 在主板 (SMB) 上放置了 2 个 USB 驱动器 (TUSB216 ),其中一个在 USB CONN 附近,另一个在 PCB 迹线中间。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    [引用 userid=“433725" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526596/tusb212-tusb212-pcb-layout-issue/5877752 #5877752“] WP 回复-->  我们目前有 2 个 USB 驱动器 (TUSB216 ) 放置在主板 (SMB) 上,一个在 USB CONN 附近,另一个在 PCB 跟踪中间。

    如果可能、我建议将这些转接驱动器放置在基板上、以考虑更靠近 CPU 板的损耗。 如果无法实现、我建议将一个转接驱动器放置在更靠近 USB 连接器的位置、并将另一个转接驱动器放置在更靠近 BTB 连接器的位置。

    谢谢、

    Ryan