This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:使用 DP83869HM 用于"EtherCAT (100Mbit/s)"

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83869HM, DP83826AI, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525911/dp83869hm-using-dp83869hm-for-ethercat-100mbit-s

器件型号:DP83869HM
Thread 中讨论的其他器件: DP83826AI、DP83826I AM2432

工具/软件:

是否建议将 DP83869HM 用于“EtherCAT (100Mbit/s)“?

在 AM64x 和 AM243x 的 EVM 中、使用 DP83869HM。 但是、由于它们还需要支持“标准以太网 (1000Mbit/s)“、该设计允许将连接切换到相同的 PHY(两个 DP83869HM)、使用 RGMII 实现“标准以太网 (1000Mbit/s)“、使用 MII 实现“工业以太网 (100 Mbit/s)“。

DP83869HM 是为“EtherCAT G (1000Mbit/s)“列出的、但 不会 Beckhoff 的 PHY 选择指南中的“EtherCAT (100Mbit/s)“。

另一方面、Beckhoff 的 PHY 选择指南中列出了 DP83826 的“EtherCAT (100Mbit/s)“用途。

download.beckhoff.com/.../an_phy_selection_guidev3.1.pdf

此外、DP83826 还提供了“EtherCAT (100Mbit/s)“应用手册。

www.ti.com/.../snla344c.pdf

是否建议为“EtherCAT (100Mbit/s)“使用 DP83826 而不是 DP83869HM?

此致、

大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大辅山

    对于 EtherCAT (100Mbit/s)、PHY 必须提供 MII(或 RMII/RGMII1)接口。 MII 具有较低的延迟、因此是首选方法。  但是将 DP83869HM 配置为 MII 有点棘手、请参阅   了解 DP83869 的不同工作模式中的第 1.9 节“ MII 转铜缆“。 该节的要点是在 DP83869HM 中设置 MII 需要寄存器访问。 寄存器 0x01DF 必须设置为 0x0060。 请阅读部分、了解更多详细信息。 但 Beckhoff 要求 PHY 配置不得依赖于通过 MII 管理接口进行的配置、即必须在加电 3 后启用所需的功能、例如、默认情况下或通过 strap 配置选项。

    因此、对于 EtherCAT (100Mbit/s)、请使用刚刚发布的 DP83826A。 通过 strap 配置选项、它可以支持 EtherCAT (100Mbit/s)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    DP83826Ax 和 DP83826x 之间有何区别?

    它们之间的差异将在下面的主题中讨论、但没有重大差异。

    e2e.ti.com/.../dp83826i-dp83826a-vs-dp83826

    在 Web 定价方面、它们之间没有区别。

    因此、DP83826Ax 似乎是 DP83826x 的次要修订版本。

    Beckhoff 的 PHY 选择指南中介绍了 DP83826 用于 EtherCAT 的规范、如下所示。

    https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev3.1.pdf

    这些规格是否也适用于 DP83826Ax?

    我们的客户继续在之前的定制电路板上使用 Microchip KSZ8081。

    与 KSZ8081 相比、DP83826Ax 是否有任何优势?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大辅山

    Shane 在您找到的 e2e 主题中的回复总结了 DP83826 和 DP83826A 之间的区别、下面我引述了这些内容

    DP83826AI 的 EMC 性能优于 DP83826I。

    • DP83826A 的 ESD 性能额定电压为 8kV、符合 A 类要求。
      • DP83826I 支持 8kV ESD 测试、但不符合 A 类标准  
    • DP83826A 在 RX_CLK 上添加了一个附加 strap、以便更好地配置器件以防止链路中断。
      • 这为会导致 PHY 断开链路的 FLD 机制提供了更多选项。  

    因此、如果您需要满足 IEC +/–8kV A 类要求、我会使用 DP83826A。否则、您可以使用 DP83826。

    DP83826A 也包含在 Beckhoff PHY 选择指南中。

    DP83826/A 在所有以太网 PHY 中具有最低和最确定性的延迟、还可提供 150m 的更长电缆长度。 客户是否需要 DP83826/A 中的特定功能?

    如需从 KSZ8081 翻转到 DP83826、请参阅此 应用手册

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    我们客户的新设计的首要任务是降低成本、由于 KSZ8081 符合他们的要求、他们也计划将其用于新设计。 因此、除非 DP83826 具有价格优势、否则很难将其替换为 DP83826。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大辅山

    如果我通过直接电子邮件与您联系了我的产品营销工程师、询问关于 DP83826 价格、您同意吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    是的。 我们非常感谢你的合作。

    我们的销售人员将通过我们当地的 TI 提交 DP83826/A 特殊价格申请。

    此外、我们客户这次计划的大规模生产估计数量(AM2432 和两个 PHY 的组合)约为 5K。 未来、他们可能还会扩展到其他产品。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大辅山

    谢谢您、我们将通过我们当地的 TI 办事处以 DP83826A 价格与您合作。

    David