This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:TUSB501TDRFRQ1

Guru**** 2378480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE502A, TUSB501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523819/tusb501-tusb501tdrfrq1

部件号:TUSB501
主题中讨论的其他器件: SN65LVPE502A

工具/软件:

您好团队:

我下载了 TI 网站转接驱动器器件型号 TUSB501TDRFRQ1 的 IBIS-AMI。

https://www.ti.com/product/TUSB501-Q1?login-check=true#design-tools-simulation

TX 和 RX 封装模型的引脚兼容性。

  • 要求提供正确的命名 PKG 模型。
  • 还申请有关 AMI 模型的适当文档以及示例。

请求正确的 TX 和 RX PKG s 参数。

文档不正确、需要包含适当示例的文档。

e2e.ti.com/.../tusb501_5F00_AMI_5F00_users_5F00_guide.doc

总结:

请求正确的 RX 和 TX PKG S 参数。

以及具有适当示例仿真的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“654791" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523819/tusb501-tusb501tdrfrq1

    TX 和 RX 封装模型的引脚兼容性。

    • 已请求提供正确的命名 PKG 模块
    [/报价]

    这可以在 zip 文件中找到、如下所示。 其中保存了 TX 和 RX 的 s 参数。

    还要求提供有关 AMI 模型的适当文档以及示例。

    现在、运行仿真需要使用 ADS。 您以前是否使用过 ADS 通过 IBIS AMI 进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我正在使用 HyperLynx 工具进行仿真。

    在 提供的 S 参数中、哪个是 RGE 和 RLL、哪个是 RX?哪个是 TX PKG?

    此致、

    Haripriya S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定我们是否可以通过 hyperlynx 支持此功能、因为该 IBIS AMI 文件是为 ADS 设计的。 可能存在一些互操作性问题、这些问题超出了我的专业知识范围。

    如果打开 s 参数的.txt 文件、您可以看到哪些引脚被分配到了哪个端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚对应于器件上的引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    在 S 参数中、我仅查找 RX 和 TX 引脚的端口。  

    S 参数有 16 个端口。

    如果您查看近端端口名称、则以 10、11、19、20、22、23、7 和 8 开头。

    但这个特定元件只有 8 个引脚。  

    如何在 S 参数的 port_name 中实现命名约定?

    此致、

    Haripriya S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉不清楚。 原始仿真是使用 SN65LVPE502a 完成的。

    该器件的性能与 TUSB501 非常相似。 但它有两个通道。

    S16 文件可用作参考。 如果您仅使用 CH1 或 CH2 的数据(引脚 8、9、23、22 和 11、12、19、20)、您将获得要查找的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的信息 Vishesh。

    此致、

    Haripriya S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    在 IBIS-AMI 模型中、与模型一起提供的文档在时域仿真(图)上没有正确的形成。

    您可以在文档中提供相应的文档来说明信号完整性分析(时域仿真)。

    以便我知道模型可以正常工作。

    e2e.ti.com/.../2816.tusb501_5F00_AMI_5F00_users_5F00_guide.doc

    没有关于模拟的信息。