This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS99R106:DS90UR241 的引脚 RAOFF 兼容性设置

Guru**** 2913590 points

Other Parts Discussed in Thread: DS99R106, DS99R105, DS90UR124, DS90UR241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529765/ds99r106-pin-raoff-compatibility-setting-with-ds90ur241

部件号:DS99R106

工具/软件:

尊敬的支持团队:

在我的上一个主题中、没有回答关于 RAOFF 兼容性的问题。

我有集成了 DS99R106 或 DS99R105 的旧电路板、希望使用  DS90UR241 或 DS90UR124 来链接该电路板。

配置的引脚 RAOFF 的设置是什么?  DS90UR241 或 DS90UR124 支持 2E7 LSFR 设置、DS99R106/DS99R105 不应如此。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

     DS99R106 或 DS99R105 正在停产。 根据数据表、  与 C 版本相比、DS90UR241/124 具有额外随机数发生器功能。 您可以通过配置 UR241 上的 RAOFF=1 引脚 12、使用 UR 串行器并与 C 解串器配对。 如果您与相同的 UR 器件配对、则 RAOFF = 0。

    希望这有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我想知道是否可以 通过配置 RAOFF=1 将 UR 解串器与 DS99R105 配对 、因为我有很多集成了 DS99R105 的电路板。 2 个基准使用 FPD-LINK2 作为 LVDS。

    我假设由于随机发生器功能、RAOFF=0 在这一配对模式下不起作用。

    此致、

    Xiaowi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    UR 解串器在同一系列中向后兼容、但与上一代不向后兼容。

    Aaron