请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UH948-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
根据我们具有 PoC 架构的 ADAS 串行器/解串器、我们建议终端用户按照我们的设置测量 RIN+、以确保产生环境噪声。
如果我们要在 IVI 串行器/解串器上实现 PoC、您是否可以建议进行设置? 我们的 PoC 额定功率仅为 5W。
此致、
Roy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
根据我们具有 PoC 架构的 ADAS 串行器/解串器、我们建议终端用户按照我们的设置测量 RIN+、以确保产生环境噪声。
如果我们要在 IVI 串行器/解串器上实现 PoC、您是否可以建议进行设置? 我们的 PoC 额定功率仅为 5W。
此致、
Roy
尊敬的 Roy:
我们的 IVI 器件产品系列没有在 PoC 配置下进行验证测试、因此没有建议的设置。 但是、在过去、一些配置显示了 HSD +2(一个具有 2 根额外导线的 HSD 连接器用于提供电压)等配置。
虽然在 STP 或同轴电缆模式下这种配置可能是可行的、但我将密切注意减少来自 PoC 网络的干扰量、并确保针对要使用的 FPD-Link 频率保持通道规格。
此致、
Miguel