This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:IVI 串行器/解串器中的 RIN+噪声测量

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530039/ds90uh948-q1-rin-noise-measurement-in-ivi-serdes

器件型号:DS90UH948-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

根据我们具有 PoC 架构的 ADAS 串行器/解串器、我们建议终端用户按照我们的设置测量 RIN+、以确保产生环境噪声。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322099/ds90ub960-q1-where-is-rin-noise-from?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Rin%2B%20noise#

如果我们要在 IVI 串行器/解串器上实现 PoC、您是否可以建议进行设置? 我们的 PoC 额定功率仅为 5W。  

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我们的 IVI 器件产品系列没有在 PoC 配置下进行验证测试、因此没有建议的设置。 但是、在过去、一些配置显示了 HSD +2(一个具有 2 根额外导线的 HSD 连接器用于提供电压)等配置。

    虽然在 STP 或同轴电缆模式下这种配置可能是可行的、但我将密切注意减少来自 PoC 网络的干扰量、并确保针对要使用的 FPD-Link 频率保持通道规格。

    此致、

    Miguel