This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:在 5V 至 3.3V 直流/直流电源下针对 TUSB8020 的原理图审阅请求

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522258/tusb8020b-schematic-review-request-for-tusb8020-with-5v-to-3-3v-dc-dc-supply

器件型号:TUSB8020B

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用进行 USB 集线器设计  TUSB8020B 。 我谨请求提供一份  原理图审阅  连接的电路的稳压器。

我特别有几个问题:

  1. 我计划使用 TUSB8020 供电  由 5V 电源轨生成 3.3V 电压  使用  直流/直流转换器
    –对于 TUSB8020 的稳定运行、这是否可以接受?
    –您是否有为此目的推荐的 TI 直流/直流器件?

  2. TUSB8020 是否有关于最佳电源完整性的任何布局或原理图设计提示?

  3. 我附上了原理图以供您审查。 如果您有任何反馈或建议、我将不胜感激。

感谢您访问 support.e2e.ti.com/.../USB-Connector.pdfe2e.ti.com/.../3.0-HUB-2-Port.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    ]我计划使用为 TUSB8020 供电  由 5V 电源轨生成 3.3V 电压  使用  直流/直流转换器
    –对于 TUSB8020 的稳定运行、这是否可以接受?
    –您是否有可用于此目的的任何推荐 TI 直流/直流器件?[/报价]

    如果是开关降压、则不建议这样做、 因为开关频率噪声可能不会被电容滤除。 因此建议使用 LDO。

    对于 TUSB8020 的理想电源完整性是否有任何布局或原理图设计技巧?

    建议每个电源 至少需要 一个 0.1uf 电容(和 0.01uf)、电容应靠近 PCB 上的电源引脚放置。

      我将查看原理图并在明天获得反馈。

    好极了

    Brian

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到、在您的一个参考设计(特别是 TIDRBH0 — 带 SPI EEPROM 的 USB 集线器)中、a. 直流/直流转换器 用于生成 3.3V 电压轨、而不是使用 LDO。
    这似乎与避免开关稳压器的一般性建议相矛盾。

    您能否说明在哪些情况下、直流/直流转换器在为 TUSB8020B 供电时是可以接受的?
    我问的是、我想确保不会遗漏重要的设计细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

      TUSB8020B EVM 在很早就构建过、但后来我们发现一些直流/直流转换器设计存在信号完整性问题、因此我们建议在新的集线器设计中使用 LDO、以避免电源噪声问题。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此设计中、是否可以使用 LP38690SD-3.3/NOPB 而不是参考设计中使用的 LDO?
    参考设计中的 LDO 对于我的布局来说太大了 — 我的 PCB 空间有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据  集线器电流要求、您需要检查是否满足 LDO 压降电压要求

    聚合

    LDO

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我想确认我对压降的理解。

    我正在提供 5V 至输入端 LP38690SD-3.3/NOPB LDO、在最坏的情况下、我可以画出来 高达 500mA  来自 3.3V 电源轨(基于 USB 集线器的峰值电流)。

    根据数据表 500mA 处的压降电压 通常为 650mV  、和 最大 1000mV  

    因此、即使在最坏的情况下、输入电压 (5V) 也是 远远高于 所需的压降余量。

    您能否确认是否考虑这种配置 安全可靠 是否可以连续使用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该可以为您的系统安全。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在使用 Raspberry Pi CM5 USB 3.0 的基本功能 主机 、然后将其连接到 TUSB8020B 控制器 AS 频率

    在 USB 3.0 中、标准做法是在主机和器件(主机 TX→器件 RX、主机 RX←器件 TX)之间交叉 TX 和 RX 差分对。

    但是、在参考原理图中、USB 3.0 主机来自连接器、TX 和 RX 线路直接布线 (TX→TX、RX→RX)。 由于该原理图中未使用 Raspberry Pi、因此我不确定是否需要 手动跨越 TX 和 RX 线 当我将 CM5 连接到 TUSB8020B 时的示例。

    请您帮助澄清一下:

    1. 我该怎么办 交叉 TX 和 RX 线 Raspberry Pi CM5 和 TUSB8020B 之间?

    2. 我应将准确放置在何处 交流耦合电容器 ? 在上 TX 或 RX 线 和上的 主机端或设备端

    我之前已经分享了我的原理图、但我可以根据需要重新发送它。

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 USB3 连接器、 USB3 电缆将跨越电缆两端的 TX 和 RX、如果在不使用电缆的情况下 进行连接、集线器 TX 应连接到 CM5 RX。

    对于交流电容器、使用  USB3 连接器、交流电容器位于 TX 侧。   如果 在没有电缆的情况下连接 PCB、TX 和 RX 上都需要 100nF 电容器。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在基于 Raspberry Pi 计算模块 5 的设计中、我正在考虑将该模块的 VBUS 使能引脚直接连接到 TUSB8020B 的 USB_VBUS 输出引脚。

    据我所知、这应该是安全的、在功能上可以接受的、但如果您能确认对这种方法没有任何顾虑、我将不胜感激。

    提前感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vbus_EN 引脚将输出 5V VBUS?

    我在 CM5 的 SSTX 引脚上没有看到交流电容。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于交流电容器—您是对的。 我没有在 CM5 的 STS (TX) 线路上放置外部电容器、因为 Raspberry Pi CM5 模块已经在这些线路上包含内部交流耦合电容器。 因此我只在 RX 侧在外部添加了一个 100nF 电容器。

    对于 VBUS_EN 引脚 — 根据 CM5 文档、每个 USB 端口都有一个专用的 VBUS 使能引脚。 此引脚通常用于驱动控制进入 USB 连接器的 VBUS 线路的电源开关。 在我们的设计中、由于我们不使用外部电源开关、而是将 CM5 直接连接到 TUSB8020B、因此我认为将 CM5 的 VBUS_EN 引脚直接连接到 USB_VBUS 输出是安全且功能合适的。

    我很高兴听到您对此设置的想法或反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器 USB_VBUS 用于检测 Vbus 是否已连接、应连接到实际 Vbus 或固定电源 5V 或 3.3V。

     CM5 VBUS_EN 引脚是否提供 5V 或 3.3V 电压以及足够的电流?

    好极了

    Brian