This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS452-Q1:IO 转 IO 电压? 构造与绘图不同?

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ESDS452, ESDS552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529925/esds452-q1-io-to-io-voltage-constructed-differently-to-drawing

器件型号:ESDS452-Q1
主题中讨论的其他器件:ESDS552、ADS1261、ESDS452

工具/软件:

该 TVS 二极管阵列在数据表中作为两个独立的双向 TVS 二极管绘制:

工作电压为+–5.5V、因此我期望 IO 通道 1 能够处理+–5.5V、通道 2 能够处理+–5.5V。

但是、如果我在第一个通道上放置+5V、在第二个通道上放置–5V、就会像在内部构建一样导通:

这与数据表中的图表完全不符、也不是我之前使用的其他双通道 TVS 在表现类似。

例如、Diodes Incorporated 的这个双双向 TVS 没有这种不良行为:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DESD3V3L2BTQ-DESD24VL2BTQ.pdf

  1. 数据表中是否有暗示这种限制的部分?
  2. 我可以使用替代器件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    是的、我们的双向器件是按照您绘制的图像在内部构建的。 我知道我们如何将它显示在数据表中可能会造成误导、但从技术上讲、它是为了显示器件的功能、而不是内部器件的功能。  

    关于您所做的测试、您是否看到了器件在两个通道之间导通? 如果是、我们可以在实验室中检查这一点、看看是否看到相同的问题。  

    此外、您是否在一个 IO 上需要+5、在另一个 IO 上需要–5V 的特定应用? 最好使用我们的 ESDS552、它具有更高的电压、因此在 IO 之间不会导电。

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 TVS 之后的 0.2x 分压器保护 ADS1261 的分频基准输入:

    因此、根据数据表、任何引脚上的最大模拟输入为 AVDD/AVSS +~0.2、因此 14V 截止频率意味着 14V*0.2 = 2.8V。

    因此、目标是使每个单独输入的电压上限为+/–2.8V、但允许差分电压高达~10V。 问题在于一个引脚上的+5V 和另一个 IO 引脚上的–5V、这会使我的输入短路、因为内部结构不像您提到的那样。 我认为没有正确描述器件的功能。

    选择建议的  ESDS552 似乎会钳位在 19V、这将使模拟输入达到 3.8v。

     以这种方式绘制数据表直接影响 TI 双通道 TVS 的这些类型的应用、而 Diodes Incorporated 的器件不会出现这种行为。 如果所有 TI TVS 都这样做、则不能使用 TI 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    我已经与我的经理讨论过这一点、我们将努力更新数据表以反映这一点。 因为我理解这可能会令人困惑和误导。  

    至于模拟输入端的电压、3.8V 是否会过高? 看起来这些引脚上的绝对最大值为~7V。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的这些等级 — 我想将 ESD 钳制到它上面。 AVSS/AVDD =+–2.5V — 因此为+–2.8、但* 1/0.2(因为已分频)=>~14V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我懂了。 由于我们的大多数双通道双向器件采用类似设计、因此我认为唯一的解决方案是使用 2 个单通道双向器件。 我们有 ESD451  、它仍然是一款工作电压为 5.5V 的器件、钳位电压优于 ESDS452。  

    此致、

    McKenzie