This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:HDMI 输出不起作用。

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06, TPD4E05U06, ESD224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527590/tpd4e05u06-hdmi-output-does-not-work

器件型号:TPD4E05U06
主题中讨论的其他部件:TPD1E05U06、、 ESD224

工具/软件:

我们设计了一个电路板、可在 PC 和显示器之间将 HDMI 连接到 HDMI。

我们应用了保护 IC、但 HDMI 连接无法正常工作。

TMDS 线具有 100 欧姆阻抗。

目前、HDMI 引脚 17 在电路上为 NC、但即使我们连接 GND、图像也不会显示。

电路图显示 HDMI 端口的右侧是监视器侧、插图位于监视器侧的顶部。

请查阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    只需几个问题、您是否将电路板插入 PC 和显示器的 HDMI 端口? 此外、您是否尝试过移除二极管以查看电路板是否正常工作? 示意图或电路板上的任何内容都不正确。

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    感谢您的答复。
    是的、我连接了 PC 和显示器。
    当您说到二极管时、您是指 D4 吗?
    即使在移除 D4 后、图像仍然不会出现。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    移除二极管后、我的意思就是 ESD224、TPD4E05U06 和 TPD1E05U06。 是否可以发送板级配置文件以便我完成?

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    有些电路板没有 ESD 保护 IC、但它们具有相同的症状。
    我有一个问题。
    我知道 TMDS 线之间应该有 1.2mm 或更大的间隙。
    PC HDMI 连接器侧 TMDS 线之间的间隙为 0.8mm。 这可能是问题吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sincheol,

    虽然迹线之间的间隙会影响信号 、但我不确定它是否会完全破坏图像。 我期望至少看到损坏的图像或一些噪音。

    由于移除 ESD 二极管后电路板仍然无法工作、这听起来像是布局或制造问题。 如果您可以访问逻辑分析仪或示波器、您是否检查了数据是否在整个电路板上正确发送? 或者、您是否使用万用表或类似工具检查了连接器与连接器之间的导通性?  

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Chris Pui,

    我使用万用表进行了检查、但没有什么异常。

    我在 PCB 上找不到任何问题。

    这会节省成本、但我计划重新设计 TMDS 之间距离为 1.2mm 或更大的电路板。

    目前似乎并不容易找到合适的方法。

    谢谢。

    Kang 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、姜先生:  

    如果您有更多问题、请随时更新我们。 由于在放置二极管时和未放置二极管时性能没有差异、因此我预计这会成为布局问题。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  McKenzie、

    好的。 我尊重你的意见。
    首先、我检查了使用不同类型连接器的电路板是否正常工作、因此我预计这会是 TMDS 线间距问题。 我想问一下、我是否可以在继续处理艺术品后请求审核。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、姜先生:  

    是的、完成后我可以回顾一下。 请随时通过 E2E 与我联系、或向我发送电子邮件 (m-eaker1@ti.com)。  

    此致、

    McKenzie