Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320EVM, TUSB321, TUSB1142
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1142、TUSB320 、TUSB320EVM
工具/软件:
尊敬的 TI Guru:
我们 在开发套件 TUSB321RWBR (UFP)+ TUSB1142IRNQR(引脚搭接)中使用 TI USB 解决方案。
通过这种组合、我们进行 USB 投诉测试、 Allion 实验室有故障项 (4.10.1/4.10.2/4.10.3)。
我们参考的是 USB type C 2.2 规范和功能测试规范版本 0.9。
问题:
1. TI 是否具有上述组合的参考设计? 或者 TI 注意到您的客户具有类似的组合?
2. TI 是否注意到任何类似的故障问题和可能的建议解决方案?
3.我们注意到 TI 有 TUSB321 AI RWBR、除了工作温度之外、与 TUSB321RWBR 有何不同?
(我们注意到 TI 推荐 TUSB321 AI TI 论坛中 TUSB321RWBR 状态中的 RWBR)
4.在 TUSB321RWBR 数据表中声明它支持 USB Type C 规范 1.1、 TUSB321RWBR 是否有任何问题 来支持 USB Type C 规范 2.2? 尤其是在 (4.10.1/4.10.2/4.10.3)
5.对 4.10.1/4.10.2/4.10.3 失败的任何建议?
谢谢、
此致、
Alder