This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:功能测试规格查询

Guru**** 2823595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320EVM, TUSB321, TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510328/tusb321-functional-test-specification-enquiry

器件型号:TUSB321
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1142、TUSB320 、TUSB320EVM

工具/软件:

尊敬的 TI Guru:

我们 在开发套件 TUSB321RWBR (UFP)+ TUSB1142IRNQR(引脚搭接)中使用 TI USB 解决方案。

通过这种组合、我们进行 USB 投诉测试、 Allion 实验室有故障项 (4.10.1/4.10.2/4.10.3)。  

我们参考的是 USB type C 2.2 规范和功能测试规范版本 0.9。

问题:

1. TI 是否具有上述组合的参考设计? 或者 TI 注意到您的客户具有类似的组合?

2. TI 是否注意到任何类似的故障问题和可能的建议解决方案?

3.我们注意到 TI 有  TUSB321 AI RWBR、除了工作温度之外、与 TUSB321RWBR 有何不同?

(我们注意到 TI 推荐 TUSB321 AI  TI 论坛中 TUSB321RWBR 状态中的 RWBR)

4.在 TUSB321RWBR 数据表中声明它支持 USB Type C 规范 1.1、 TUSB321RWBR 是否有任何问题 来支持 USB Type C 规范 2.2? 尤其是在  (4.10.1/4.10.2/4.10.3)

5.对 4.10.1/4.10.2/4.10.3 失败的任何建议?

谢谢、

此致、

Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    每个功能测试都有很多步骤。 您能分享一下我们每次测试失败的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 E2E 主题突出显示了主要差异:

    (14) TUSB321AI:TUSB321AI 与 TUSB321 之间的 ESD HBM 差异 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    4.10.2 和 4.10.3 — 在一个方向上,我们能够在 LeCroy 中传递、而在另一个方向上、我们失败;对于 LeCroy、如果有此帮助、我们也可以共享迹线。 请告诉我  、您是可以解码 LeCroy 跟踪文件 、还是需要跟踪快照。

    谢谢、

    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    很抱歉耽误时间,我从 5/9 到 5/13 不在办公室。 是、请共享 USB 跟踪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我忽略了通知电子邮件、只是看到了、让我为您获取跟踪信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:  

    文件大,大于 100MB,你有任何“文件共享系统“,我们可以用来上传数据吗?


    谢谢、
    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此处创建了一个可共享文件夹:

    tidrive.ext.ti.com/.../270ef03f-5173-4c7c-b4da-3dab6f1ad8b2

    密码: x93ZA=BZ

    尝试在那里上传文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vishesh、

    我已将跟踪文件上传到上面的可共享文件夹。 这是“剪切“的布线、因此尺寸更小且易于共享

    • 通过方向 — 当 TUSB321 的 DIR 输出为高电平时(默认值)
    • 失败方向–TUSB321 的 DIR 输出将为低电平时

    如果您需要更多布线、请告诉我

    感谢您的大力支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    感谢您的跟踪、我将回顾并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    在调试布线时、您是否能够尝试使用 TUSB321 EVM 通过功能测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    您指的是 TUSB542EVM ?

    我检查过、这种组合与我们的 (TUSB321 + TUSB1142) 不同。

    1 快速检查 TUSB542EVM 、发现 C 型连接器件、B 型连接器件连接到主机。 在本例中、我们需要主机类型 C。 TI 是否有这个评估板?


    谢谢、
    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    抱歉、我指的是 TUSB320 EVM。 该 EVM 用于 TUSB321 和 TUSB320。  

    我希望设置如下所示:

    这是可能的吗?  

    此外、您还能分享该系统的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    已查看、TUSB320EVM 只有 CC 控制器、没有多路复用器、我认为没有真正帮助。

    已下载到您共享的链接。

    谢谢、
    此致、

    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    测试失败不需要连接 USB 信号:

    此外、所有这些测试都是接收端测试。  

    TUSB320 EVM 传递 USB 信号、但未通过的测试是灌电流级 CC 测试。 我相信这里可以使用 EVM 来在已知良好的板上复制测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    我仍然希望了解有关我们失败的步骤的更多信息。 我不确定测试中的故障不在哪里、我们不会通过测试。 这使得调试变得更加困难。 您能否提供这些信息?

    TUSB321 应在正常和翻转方向上具有相同的功能、因此奇怪的是一侧会通过、而另一侧会发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    根据我的观察,默认方向通过,当翻转方向失败可能是由于去抖时间,通信错过在翻转期间由于去抖时间 (123ms) 延迟?

    谢谢、

    此致、

    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    我不确定该问题与去抖时间有关。 因为 123ms 完全符合 USB-C 规范

    我们到底是如何运行这个测试的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    您 提到 TD 4.10.1/2/3 是灌电流测试、不应需要 USB 信号连接 (TUSB1142)?

    您意味着不需要 RXdetect 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    测试 4.10.1/2/3 测试的是电源和 CC 协商。 这不需要数据链路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    奇怪的 是,这是失败了。

    根据我所听到的、测试需要数据链路来确定封装的当前能力。 我需要阅读更多关于规范的信息,或者如果你有它方便,你能指出这一点吗?

    谢谢、
    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是该规范的链接: https://www.usb.org/sites/default/files/USB%20Type%20C%20Functional%20Test%20Specification%202024%2003%2003.pdf

    您是否能够使用 EVM 进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 根据规范、它会进行枚举以 USB3.1 速度。 在我们的情况下、没有。 这就是它是 TUSB321 + TUSB1142 组合的原因。

    我没有 EVM、但我认为与我们的 EVM 相比、这种行为应该不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    这是新信息。 为了澄清一下、我们枚举了正常方向下的 USB3.1 速度和反转方向上的 USB2.0?  

    您能否确认 TUSB1142 是否正确切换路径? TUSB1142 上如何连接 FLIP 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    这是新信息。 为了澄清一下、我们枚举了正常方向下的 USB3.1 速度和反转方向上的 USB2.0?  

    -->是的。 由于它枚举到 USB2.0、因此在我们的测试中失败。

    您能否确认 TUSB1142 是否正确切换路径?

    -->是的。 TUSB1142 FLIP 正常工作。 它在“主机“模式下工作(因为我们是 DRP)。 它还在进行正常功能测试

    TUSB1142 上如何连接 FLIP 引脚?

    ->来自 TUSB321。 大家可能会在原理图中看到这种连接、我在同一链接中分享给大家。

    谢谢、
    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 TUSB1142 FLIP 正常工作。 它在“主机“模式下工作(因为我们是 DRP)。 它还在进行正常功能测试

    在功能测试中、我们以 USB3.x 速度枚举?

    -->是的。 由于它枚举为 USB2.0、因此我们的测试失败。

    此测试设置与功能测试设置有何区别? 是否使用了不同的电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在功能测试中、我们以 USB3.x 速度枚举?

    -->枚举在非翻转上的 USB3.1 和翻转侧的 USB2.0

    此测试设置与功能测试设置有何区别? 是否使用了不同的电缆?

    两个都是一样的,只是主机是不同的,正常的功能使用主机 PC 等.. 使用相同的电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:  

    感谢您的澄清。 根据所提供的信息、问题似乎是 TUSB1042 没有正确地多路复用信号。 这可能是由三个主要原因造成的。  

    1) TUSB321 没有正确检测翻转:可以通过在正常和翻转方向期间探测 DIR 引脚来测试这一点。  

    2) TUSB1142 未正确接收到 FLIP 信号。 探测器件上的 FLIP/SCL 引脚、查看其是否正确设置。

    3) TUSB1142 未正确设置多路复用器路径。 通过以下路径进行导通性测试来测试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我检查了前一个答复,我忽略了

    在功能测试中、我们以 USB3.x 速度枚举?

    --> 两侧工作良好

    在 USB 测试中、我们枚举的速度是 USB3.x?

    -->枚举在非翻转上的 USB3.1 和翻转侧的 USB2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    在这种情况下、问题很可能是由 正在执行的测试引起的。 您能否发送包含所有主机和设备名称的详细测试设置? 我们知道功能正常、因此在使用时存在问题  

    两者都是一样的,只是主机是不同的,正常功能使用主机 PC 等。 使用的电缆相同

    如果在一台主机上工作正常、但在另一台主机上工作失败、我们可能还需要在第二台主机上测试工作正常。 我们之前在 TUSB321 在所有发布年份中都没有发现这样的问题、因此我发现很难相信这是 TUSB321 的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我指的是正常功能测试通过。


    仅在 具有 Ellisys(主机)的 USB 3 合规性测试 4.10.1/4.10.2/4.10.3 上失败。  

    功能措辞混淆了这里,让我进一步解释:-

    正常功能测试是指非合规性测试、任何连接到我们的 DUT 的主机都运行良好。

    这里的失败请参阅 USB 3 合规性测试 4.10.1/4.10.2/4.10.3、也可将 LeCroy 作为主机在此处传递、相同的设置、只需更改到 Ellisys 就 会失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    此问题是否与 ellisys 合规性测试相关? 。 我们以前还没有使用 ellisys 系统进行验证、所以我认为我在这里不能提供太多帮助。 尤其是因为 LeCroy 设置可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的评论。

    我们发现这是由于翻转时钟去抖以及它始终连接到 USB2.0 的方式所致。 我们延迟 Ellisys 的 USB2.0 和 USB3 flip 工作。

    谢谢、

    此致、

    Alder