This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:下冲最小电压规格。

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531262/tca4307-undershoot-min-voltage-spec

部件号:TCA4307

工具/软件:

您好、

  我的客户想确认 CLK、数据最小尖峰电压规格。 以下内容。 在数据表上列出了–0.5V、假设它适用于直流电平。

  该波形由 4GHz BW 捕获。   

 我们是否已经定义了交流规格。 如下所示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们没有此规格的交流特性、仅提供您突出显示的直流规格。  

    通常、我们希望下冲大于–0.5V。 可以通过在缓冲器两侧添加一个 0 欧姆串联电阻器来抑制下冲。 这些 0 欧姆电阻器可以调谐为 33 欧姆等电阻器、以帮助抑制长电感电缆快速驱动到开漏驱动器 VOL 产生的下冲效应。  

    此致、

    Tyler