This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:XC7Z020 (Xilinx) 通信不具合ついて

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529567/dp83867ir-xc7z020-xilinx

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

PHY IC DP83867IR(TI 製)と SoC XC7Z020(Xilinx 製)の間で通信に問題が発生しています。

オシロスコープの波形に基づいて、次の動作が観察されています。μ s

  1. SOC は、PHY の識別子レジスタに読み取り要求を送信します。
  2. PHY は、正しいデバイス識別データで応答します。

この交換後、MDIO ラインではそれ以上のアクティビティはなく、高电平 のままです。

SoCとPHY間の適切で継続的な通信を確保するためには、どうすればよいでしょうか。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以将您的查询翻译成英文?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到 PHY IC DP83867IR (TI) 和 SoC XC7Z020 (Xilinx) 之间的通信问题。 我在示波器上通过 MDIO 观察到以下内容:1) SoC 向 PHY 的标识符寄存器发送读取请求。 2) PHY 使用正确的器件标识数据进行响应。 (响应之后,MDIO 线路上没有进一步的活动,并且保持高电平。) 我如何使 SoC 和 PHY 之间的通信正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当您指通信时、您是指进一步的 SMI 访问、还是指 MAC 接口? 不清楚 SoC-PHY 连接的哪一部分出现问题。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即  SMI 访问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此行为可能表示预期行为。 需要说明的是、SoC 正在请求读回寄存器 0x2 或 0x3、并且 PHY 以正确的值进行响应、之后没有其他活动?

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 输出示波器上显示的波形后、没有活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是预期行为。 PHY 仅在系统提示为读取时响应 SMI 命令。  

    此致、

    Gerome