主题中讨论的其他部分:ALP、 DS90UH948-Q1
工具/软件:



您好:
我们目前面临与 Westar 板相关的视频设置问题。 使用单个输入时、我们能够显示视频、但分辨率质量明显较低。
但是、当我们连接两个输入端(因为我们需要更高的图像质量)时、图像将完全消失。
以下是我们当前设置的关键详细信息:
- 视频源: 车辆的 HMI
- 分辨率和频率: 1920x1080 @ 60Hz
- 监测: 用于显示视频的笔记本电脑屏幕 (支持 1920x1080 @ 60Hz)
您能否帮助我们确定根本原因并指导我们如何解决此问题?
提前感谢您的支持。