This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:EN IEC62680 1-3 测试支持。

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531159/tusb320lai-en-iec62680-1-3-test-support

器件型号:TUSB320LAI
主题: TUSB320 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我们的产品利用 TUSB320LAI CC 控制器来管理 USB-C 端口行为。 根据欧盟通用充电器指令、我们必须符合 EN IEC 62680-1-3 标准。

最近、我们在 SNK 模式下的 IEC 合规性测试期间遇到几次测试失败、感谢您对确定解决方案的支持。

测试故障如下:

  1. TD 4.3.1 受电方连接源测试 –Put 不会将 CC 引脚上的 Rd 置为有效。

  2. TD 4.3.2 受电连接 DRP 测试 –Put 当用作 put_R 时、不会在两个 CC 引脚上置位 Rd。

  3. TD 4.3.3 受电方连接 Try.SRC DRP 测试 –Put(作为 put_R)不会在两个 CC 引脚上置位 Rd。

  4. TD 4.3.4 受电方连接 Try.SNK DRP 测试 –在测试期间、输入不会在两个 CC 引脚上保持 Rd。

  5. TD 4.11.2 受电电池无电测试 –Put 不正确地将 Rp 置为有效、这是不允许的。

下面是 CC 控制器的原理代码片段。 请注意、该端口的默认角色配置为 DRP。 但是、出于测试目的、我们通过 I²C Ω 将端口设置为 UFP (unattached.SNK)。 使用的 μ I²C 配置值是:

30 32 33 42 53 55 54 00 00 30 10

但是、根据测试结果、端口角色似乎未成功从 DRP 切换到 SNK 模式。

此致、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否可以尝试为我禁用 UFP 附件支持、并查看这是否改善了任何测试结果:

    此外、当您使用 I2C 将 TUSB320LAI 设置为 UFP/SNK 时、您是否在没有连接的情况下执行此操作?

    如果连接了 DRP、则从 DRP 切换到 UFP 不会产生任何影响。 设置 MODE_SELECT 时、不需要有活动连接。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    1.是否可以尝试为我禁用 UFP 附件支持、并查看这样是否能改善任何测试结果:

    是的、我们可以尝试一下。  

     此外、当您使用 I2C 将 TUSB320LAI 设置为 UFP/SNK 时、您是否在没有连接的情况下执行此操作?

    是的、在我们切换模式时、没有任何设备连接到端口。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的。 只是为了确认、SDA/SCL 线路通过 4.7K Ω 电阻上拉至 1.8V 或 3.3V、对吗?

    [引述 userid=“495366" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531159/tusb320lai-en-iec62680-1-3-test-support

    使用的 μ I²C 配置值是:

    30 32 33 42 53 55 54 00 00 30 10

    [/报价]

    我猜这确认了您所做的任何写入都可以读回、对吧?

    您还可以通过监控 CC 引脚以确保其被下拉、来监控 TUSB320 是否已设置为 UFP。 如果它们在高电平和低电平之间切换、TUSB320 仍被设置为 DRP。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    禁用 UFP 附件支持似乎有效。  

    以下是不同设置下的 CC 引脚活动:

    1.支持 UFP 附件的 DRP 模式 —  0 32 33 42 53 55 54 00 30 00

    2. 支持附件的 SNK 模式 — 30 32 33 42 53 55 54 00 30 10 ​

    3. 不带附件支持的 DRP 模式–30 32 33 42 53 55 54 00 21 00 ​

    4. 不支持配件的 SNK 模式 — 30 32 33 42 53 55 54 00 21 10 ​

    我们将通过禁用 UFP 附件支持来继续进行测试。 如果遇到任何其他问题、我们将再次与您联系。 谢谢!

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很高兴听到这个消息。 我会将此主题标记为“现在已解决“、如果出现任何问题、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan