This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE8116-Q1:TXE8116-Q1 功能安全文档申请

Guru**** 2969340 points

Other Parts Discussed in Thread: TXE8116-Q1, TCAL9539-Q1, TXE8124-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531209/txe8116-q1-request-to-functional-safety-documentation-for-txe8116-q1

器件型号:TXE8116-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TCAL9539-Q1、 TXE8124-Q1

工具/软件:

我想在 TXE8116-Q1 功能安全文档方面获得一些帮助、数据表中的链接 是 TCAL9539-Q1、 而不是 TXE8116-Q1 、请提供的功能安全文档  TXE8116-Q1 ?

感谢您的帮助、此致

Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:  

    数据表中的链接似乎不正确。 我认为负责数据表的工程师暂时链接了最接近的功能安全文件、同时我们为 TXE81xx 开发了功能安全文件。 何时需要功能安全文档?  

    是否需要评估器件?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您回答该问题。

    我想确认该器件的功能安全文档目前是否可用。

    如果没有、您能否建议是否有其他产品已经开发了完整的功能安全文档(尤其是安全手册,其中包含有关所实现安全机制,诊断功能及其覆盖范围的说明)?

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我推荐的完整文档来自 TCAL9539-Q1 功能安全文档。  

    如果本文档不够、您是否有一个功能安全文档示例可以提供您需要的信息、供您分享?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    您能否推荐一款与为 TPS65919-Q1 提供的产品类似、包含安全手册的替代产品?

    谢谢。此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我们将没有针对与 PMU 类似的 I/O 扩展器的全面安全手册。  

    为 TCAL9539-Q1 提供的功能安全文档是最接近的文档。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    TXE8116-Q1 和 TCAL9539-Q1 不是 ASIL-B 因此、我们没有这些器件的此类安全手册。  

    我们正在为 TXE8116-Q1 和 TXE8124-Q1 创建类似于 TCAL9539-Q1 的功能安全文档。 您可以期望该文档在不久的将来出现在产品页面中。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    您能否告知我们您当前正在处理的文档的预计完成时间?

    此外、我们想确认一下我们的理解:正在编写的文档包括功能安全时基故障率、失效模式分布 (FMD) 和引脚失效模式分析 (FMA)、但不包含与为 TPS65919-Q1 提供的安全手册类似的安全手册。
    这是正确的吗?

    谢谢。此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:  

    您能否告知我们您目前正在处理的文档的预计完成时间?

    我们希望在大约 1 个月内完成该文档。  

    [引用 userid=“593490" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531209/txe8116-q1-request-to-functional-safety-documentation-for-txe8116-q1/5896194 #5896194“]此外、我们想确认我们的理解:正在编写的文档包括功能安全时基故障率、故障模式分布 (FMD) 和引脚失效模式分析 (FMA)、但不包含与 TPS65919-Q1 所提供的安全手册类似的安全手册。
    这是正确的吗?

    时基故障率:是

    FMD:是的

    FMa:是的

    需要注意的是、由于 TXE8116-Q1 或 TXE8124-Q1 器件未达到 ASIL-B 等级、因此安全手册中不包含该信息。  

    此致、

    Tyler