Thread 中讨论的其他器件: TCAL9539-Q1、 TXE8124-Q1
工具/软件:
我想在 TXE8116-Q1 功能安全文档方面获得一些帮助、数据表中的链接 是 TCAL9539-Q1、 而不是 TXE8116-Q1 、请提供的功能安全文档 TXE8116-Q1 ?
感谢您的帮助、此致
Sijia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我想在 TXE8116-Q1 功能安全文档方面获得一些帮助、数据表中的链接 是 TCAL9539-Q1、 而不是 TXE8116-Q1 、请提供的功能安全文档 TXE8116-Q1 ?
感谢您的帮助、此致
Sijia
尊敬的 Sijia:
我推荐的完整文档来自 TCAL9539-Q1 功能安全文档。
如果本文档不够、您是否有一个功能安全文档示例可以提供您需要的信息、供您分享?
此致、
Tyler
尊敬的 Tyler:
您能否推荐一款与为 TPS65919-Q1 提供的产品类似、包含安全手册的替代产品?
谢谢。此致
Sijia
尊敬的 Tyler:
您能否告知我们您当前正在处理的文档的预计完成时间?
此外、我们想确认一下我们的理解:正在编写的文档包括功能安全时基故障率、失效模式分布 (FMD) 和引脚失效模式分析 (FMA)、但不包含与为 TPS65919-Q1 提供的安全手册类似的安全手册。
这是正确的吗?
谢谢。此致
Sijia
尊敬的 Sijia:
您能否告知我们您目前正在处理的文档的预计完成时间?
我们希望在大约 1 个月内完成该文档。
[引用 userid=“593490" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531209/txe8116-q1-request-to-functional-safety-documentation-for-txe8116-q1/5896194 #5896194“]此外、我们想确认我们的理解:正在编写的文档包括功能安全时基故障率、故障模式分布 (FMD) 和引脚失效模式分析 (FMA)、但不包含与 TPS65919-Q1 所提供的安全手册类似的安全手册。时基故障率:是
FMD:是的
FMa:是的
需要注意的是、由于 TXE8116-Q1 或 TXE8124-Q1 器件未达到 ASIL-B 等级、因此安全手册中不包含该信息。
此致、
Tyler