This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:插入损耗查询

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1, TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530804/tusb4020bi-q1-insertion-loss-inquiry

器件型号:TUSB4020BI-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TUSB211A

工具/软件:

尊敬的团队:

1.您能帮助澄清 TUSB4020BI-Q1 的插入损耗吗?

数据表未提及 USB2 信号的 dB 损耗。

2.这个 IC 有任何 IBIS 模型吗? 在 TI.com 上找不到。

3. USB 集线器到连接器的插入损耗是否有任何要求?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

      插入损耗适用于 S 参数模型、通常用于多路复用器或 PCB 仿真。 集线器是重定时器、S 参数模式不能用于重定时器仿真。

     不幸的是, 我们没有 TUSB4020B 的 IBIS 模型。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian、

     TUSB4020BI-Q1 是集线器、因此如何评估 由此造成的信号损失? 还是您提到、由于集线器是 Re 计时器、所以我们可以忽略它的丢失?

    如果 TUSB4020BI-Q1 用作重定时器、我们是否仍需要将其放置在靠近 USB2 连接器的位置?

    主机<->TUSB4020BI-Q1 <->连接器之间的距离是否有任何限制?

    发件人“ USB 2.0 电路板设计和布局布线指南 “、它说“ DP/DM 布线的长度应始终匹配、长度不得超过 4 英寸 ;“。 但数据表显示“ 8 英寸是 USB 2.0 差分对信号的最大建议布线长度 “。

    您能帮助说明一下这个器件吗? 因为这也与我们应将 TUSB4020BI-Q1 放置在哪里有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

      您在哪里看到了  USB 2.0 电路板设计和布局布线指南?

      TI 集线器数据表建议、从主机到集线器 上行端口 以及集线器下行端口 到 USB 连接器   的布线长度为 8、该布线长度基于 TI 集线器测试的 USB2 HS 眼图数据。 因此、确保 集线器两侧的布线长度不超过 8in FR4 布线。 如果超过 8ic、可能需要 USB2 转接驱动器、例如 TI USB2 转接驱动器 TUSB211A。

    好极了

    Brian

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    供参考。

    这就是为什么我对它感到困惑...

    也许总共 8 英寸是指主机-> 4 英寸->  集线器-> 4 英寸->连接器、因为集线器充当重定时器?

    8 英寸请参阅 完整 USB2 路径对吗?

    e2e.ti.com/.../USB-2.0-Board-Design-and-Layout-Guidelines-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、 8 IN 是从主机到  集线器上行端口 或集线器下行端口到 USB 连接器的距离。

    好极了

    Brian