This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:峰值差分输出电压过低

Guru**** 2915090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531639/dp83869hm-peak-differential-output-voltage-too-low

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

我们使用三个通过 SGMII 连接的 DP83869HM PHY、所有这些 PHY 的原理图都相同。 一个是千兆位合规性测试、另两个是在~Ω 600mA 时、PeakA/B 电压过低。  

信号形状正常、但振幅太低。

正常工作的 PHY

未正常工作的 PHY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    您是否可以尝试将 0xF508 写入寄存器 01D5h? 这将增加 MDI 线路上的电压摆幅。 如果这不起作用、请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    我将  0xF508 写入寄存器 01D5h、但写入扩展 PHY 寄存器似乎出现了问题。

    现在我使用其他软件来写入寄存器、结果就可以了。

    我现在看到 峰值 A 与峰值 B 的失配为 1.5%、但仅在 D 通道上。 对内的布线长度相等。

    这可能来自哪里?

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    那么、A 点和 B 点的振幅是否更高?

    峰值 A 和 B 失配可能由多种因素引起、包括但不限于变压器上的电容器/电阻器放置以及不一定来自对内布线长度的其他布局放置。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    是的、振幅现在正确。

    我们使用具有集成磁性元件的连接器、包括电容器/电阻器、因此连接器中可能会出现问题

    此致

    Martin