This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:GBL_SLEW_CTRL 时间阶跃

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530177/tmds1204-gbl_slew_ctrl-time-step

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

您好的团队、

客户在源端应用中使用 TMDS1204、该模块会在附加的时钟测试失败。 要将 GBL_SLEW_CTRL 寄存器的压摆率提高到 0h、但客户没有看到任何变化。  GBL_SLEW_CTRL 寄存器 设置为“0" (“(限(限幅转接驱动器模式)。  

问题是、 GBL_SLEW_CTRL 寄存器预计会按 1 步更改多长时间?  

他们还发现 TX_AC_EN 为“1"(“(交流(交流耦合)、但该电路为直流耦合。 是否会导致该问题?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San

    您可以分享合规性测试报告吗?  

    写入 I2C 寄存器后、您应该会立即看到压摆率变化。 但是、只有在限幅模式下配置 TMDS1204 时、压摆率才会生效。

    对于直流耦合输出、需要将 TX_AC_EN 设置为“低电平“。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我随函附上 it.e2e.ti.com/.../2514.HDMI.pdf

    请回答我的问题?

    问题是、 GBL_SLEW_CTRL 寄存器预计会按 1 步更改多长时间?  [/报价]

    客户和我知道这一点并设置为限幅模式。

    但只有在限幅模式下配置 TMDS1204 时、转换率才会生效。

    客户和我都知道。 客户今天尝试更改设置以再次测量。 但是、请告诉我们 GBL_SLEW_CTRL 寄存器的理论(或实际)值(以 1 步增量递增)。  

    对于直流耦合输出、TX_AC_EN 需要设置为“低电平“。

    此致、

    Hayashi

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San

    您是否询问 每个阶跃的边沿速率变化量? 如果是这种情况、请给我一天时间、让我在 EVM 上收集这些数据。  

    同时、您能否分享客户原理图进行审核?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San

    下面是我在 EVM 上花费的上升和下降时间。 试验 1 是最慢的边缘 (0)、试验 8 是最快的边缘 (7)。

    从他们的报告来看、他们的上升时间太短。 他们是否尝试过更改设置以降低边沿速率?

    谢谢

    David