This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:可能无法正常工作

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528728/tusb321-probably-not-working-correctly

器件型号:TUSB321
主题: TUSB320EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好支持团队:  

我使用 TPS563212DRLR 降压转换器设计了非常简单的 5V USBC 电源。

CC 通道由 TUSB321 控制。 CURRENT_MODE = 10k 上拉、端口= 200k 上拉电阻。 使用 ID 引脚、可控制负载开关。 从 USBC 电缆、我将黄色导线仅连接到 CC1 引脚。 CC2 未使用。

负载开关 TPS2556DRBR。 ILIM 电阻= 40k

工作原理。 但在我看来并不恰当。 因为我的手机充电功率仅为 5W、即 1A。 然后将 CURRENT_MODE 设置为 3A。 当我从电源连接了 5V/3A USB PD 充电器时、支持 CC 通信 5V/3A 的手机请求。 下面是我从 USB PD 源适配器的移动请求的屏幕截图。

此外、我还尝试使用 USB PD 解码来解码 TUSB321 CC 线路、但这条线路不可用、对吗?

有什么建议吗?  

谢谢你

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接接收端器件后、CC 引脚上的电压为 1.744V

    如果没有受电器件、CC 引脚上的电压为 4.66V

    另外、我尝试从 TUSB321 的 Current_Limit 引脚上断开 10k 电阻器。 因此、该引脚悬空、应报告 500mA。 连接受电方后 CC 上的电压= 0.5V。 正确、对吧?

    或者我焊接在电路板上的 UBC-C 电缆可能有问题? 我是说制造商在电缆中添加了一些假电阻器?

    或者手机充电问题可能是因为它想要检测 BC1.2?  

    使用 xiaomi 13Lite 进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    也许,我发现了这个问题,但我不明白为什么会发生这种情况。 以下是负载为 1.8R -> 5/1.8 = 2.7A 时的 Loadswitch 输出屏幕

    降压转换器输出上的电压仍为 5.1V。

    我将负载开关 ILIM 电阻器更改为 30k、但仍会发生以下问题。

    Loadswitch 启用仍然为低电平、因此在出现以下错误时会启用负载开关。 那么、错误是过流保护?

    更新:

    找到负载开关解决方案 — 可能焊接不良。 我重新焊接它、无法进入 OCP。

    但是充电的问题仍然存在。 CC 电压为 1.77V、手机仅提供 5W 功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    检查一下、TUSB321 在启动时是否连接到 Xiaomi 手机、或者 TUSB321 在启动时是否未连接?

    是否有办法在将 CC1 和 CC2 都连接到 Type-C 连接器的情况下进行测试、以确保仅使用一个 CC 引脚不会出现问题?

    另外、我还尝试从 TUSB321 的 Current_Limit 引脚上断开 10k 电阻器。 因此、该引脚悬空、应报告 500mA。 连接受电方后 CC 上的电压= 0.5V。 正确、对吧?

    是的、我认为这应该是正确的。 当 CC 线路上的连接正确时、应通过 RD 将 CC 线路下拉至接地、如上图所示。

    您是否还可以监控 CC 引脚电压? 根据 CURRENT_MODE 的电平、CC 引脚电压应改变。 此外、这仅使用典型的 Type-C 电缆而不是有源电缆、对吗?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、我使用的是只有一根 CC 线的标准电缆。 因此、电缆未处于活动状态。 不支持 VCONN。

    要检查、TUSB321 是否在启动时连接到 Xiaomi 手机、还是 TUSB321 在启动时未连接?

    这话什么意思?

    未连接 Xiaomi 手机时、CC 线路上的电压约为 4.8V。 没关系、因为 TUSB321 侧有上拉电阻。 目前、我已将 10k Ω 上拉电阻连接到  TUSB321 的 CURRENT_MODE 引脚。  将手机连接到 USBC 电缆后、CCline 上的电压变为约 1.688-1.77V。 此电压报告 3A 的能力。

    我不明白为什么小米手机和其他两部手机测试手机只能用 5W 充电.

    [引述 userid=“525145" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528728/tusb321-probably-not-working-correctly/5879832 #5879832“]

    是否有办法在将 CC1 和 CC2 都连接到 Type-C 连接器的情况下进行测试、以确保仅使用一个 CC 引脚不会出现问题?

    [/报价]

    这是不可能的。 我没有将测试焊盘连接到 TUSB321 的第二个 CC2 引脚。 我的电路板非常小 (13x8.4mm)。 此外、在 USBC-USBC 电缆中只有一根 CC 线、因此无法连接 TUSB321 的两个 CC 引脚。 只有有源 USBC 电缆在电缆中具有两根 CC 线。 一个用于 CC 通信、另一个用于 VCONN。  

    另外,我尝试旋转连接器在手机 USBC 端口,但这没有帮助.

    感谢您的帮助。
    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    下面是连接移动设备时发送示波器屏幕。 报告 5W 负载的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    只是为了确认您的设置、您的板带有 TUSB321、它是直接连接到 Xiaomi 手机、还是在两个设备的中间有另一个设备? 如果中间有设备、是否可以将主板直接连接到小米手机、并确保没有干扰?

    只要  TPS2556DRBR 可以支持 5V/3A(看起来可以)、那么我就不会看到与 TUSB321 结合使用的问题。

    您是否可以使用 CC 分析仪 捕获 TUSB321 正在广播 5V/3A、Xiaomi 手机请求 5V/3A、并且正在进行协商以确认是否提供了 5V/3A?

    [报价 userid=“611371" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528728/tusb321-probably-not-working-correctly/5879914 #5879914“]

    这话什么意思?

    未连接 Xiaomi 手机时、CC 线路上的电压约为 4.8V。 没关系、因为 TUSB321 侧有上拉电阻。 目前、我已将 10k Ω 上拉电阻连接到  TUSB321 的 CURRENT_MODE 引脚。  将手机连接到 USBC 电缆后、CCline 上的电压变为约 1.688-1.77V。 此电压报告 3A 的能力。

    [/报价]

    我的意思是、当您使用 TUSB321 为电路板供电时、小米手机是否已连接到电路板、或者您是否等待电路板通电、然后再连接小米手机?

    我目前怀疑、虽然 TUSB321 应该正确广播 5V/3A、但 Xiaomi 手机上或中间的设备会导致协商失败、或导致 TUSB321 没有看到 5V/3A 请求、从而导致默认的 5V/3A 900mA。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的评分

    我的 TUSB321 电路板直接连接到 xioami 手机。  

    我尝试对 CC 进行解码、但这是结果。 在某处缝隙有问题。

    有两种通信尝试:

    两者报告相同。 首先:

    第二:

    此 PD 消息是什么意思? 我还不知道该怎么做。

    我的意思是、当您使用 TUSB321 为电路板供电时、小米手机是否连接到电路板、或者您是否等待电路板在连接小米手机之前通电?

    首先、我使用 TUSB321 为电路板上电、然后连接 Xiaomi 手机。

    我现在的怀疑是、虽然 TUSB321 应该正确广播 5V/3A、但 Xiaomi 手机或两者之间的某种器件导致协商失败、或导致 TUSB321 看不到 5V/3A 请求 900mA、从而导致默认的 5V/TUSB321。

    当然、这听起来确实是真实的。 我有一个带有 Type-C 控制器的 onsemi EVB。 我将尝试用它进行测试。 我将尝试配置 EVB 询问 5V 受电方。

    我的电路板。 TUSB321 位于底部

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    当然、这听起来很真实。 我有一个带有 Type-C 控制器的 onsemi EVB。 我将尝试用它进行测试。 我将尝试配置 EVB 询问 5V 受电方。

    我同意使用 EVMss 进行测试、以确保这些工作良好。 此外、我还建议查看 TUSB320EVM、该器件的性能应该与 TUSB321 相似。

    您使用的电路板比我预期的小得多、我猜唯一的电缆连接是 VBUS、GND 和 CC1? VBUS 是由 SOC 提供还是由电路板上的 5V 电源轨提供?

    [报价 userid=“611371" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528728/tusb321-probably-not-working-correctly/5882257 #5882257“]

    我尝试对 CC 进行解码、但这是结果。 在某处缝隙有问题。

    有两种通信尝试:

    两者报告相同。 首先:

    第二:

    此 PD 消息是什么意思? 我还不知道该怎么做。

    [/报价]

    我也不太熟悉这一点、但我不认为这应该是出现的情况、应该会进行正确的握手过程。 我将在后台查看是否可以找到成功握手的示例。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    您使用的电路板比我预期的小得多、我猜唯一的电缆连接是 VBUS、GND 和 CC1? VBUS 是由 SOC 提供还是由电路板上的 5V 电源轨提供?[/报价]

    是、仅连接 VBUS、GND 和 CC 线路。 我不需要 D+和 D-、所以我把它切断了。  

    您认为 VBUS 是否由 SOC 提供?  

    检查上部原理图。 电缆连接到 loadswich 输出。 降压转换器连接到香蕉引脚。  

    此致、  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan Kitto

    EVB 看起来正在正常工作。

    谢谢
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查以下各项:

    这是 EVB 上的 USBC 端口配置

    连接电路板后、可以看到 EVB 端口连接为灌电流、并报告来自拉电流的电流为 3A。

    此外、还需要使用另一个使用 IC 的电路板进行另一个测试 — TPS25821DSSR。 CHG 引脚=高电平。 因此、源报告 1.5A 是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我可能发现了小米手机充电的问题

    我找到了一种方法、在 EVB 上使用 FUSB307B 在 CC 行上使用 HRST 命令重现错误。

    1.使用将 EVB 配置为接收端后  USB PD 禁用 并在将电路板与 TUSB321 连接后->  一切正常 、不带 HRST 命令。

     2.当我将 EVB 配置为具有的接收器时 USB PD 使能  将电路板与 TUSB321 相连后、  CC 线路上出现 HRST 命令。

    您对此有何看法? 您或产品工程师是否可能尝试测试此行为?

    谢谢
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin:

      Ryan 今天到场、将继续收看下一个星期一。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    希望您度过一个愉快的周末。 我想通知您、我今天测试了 BC1.2。 这可以与小米和其他电话正常工作。 手机以 7.5W (1.5A) 的功率充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    因此、使用 BC1.2 时、使用电路板没有问题、但在尝试使用 USB-BC1.2 时、PD 是否存在问题?

    TUSB321 不支持任何 USB-USB 功能、仅支持 PD Type-C 规范中允许通过 CC 协商进行功耗的内容、即 I 900mA、5V/USB、5V/1.5A 和 5V/3A。 可能是一个器件尝试进行协商、我们的 TUSB321 不支持 PD 协商、因此默认设置为 5V/TUSB321 900mA。

    我不能 100%确定这是我们可以在实验室中测试的内容、因为我们的团队不支持任何 USB-USB-USB PD 器件或测试、但我可以仔细检查一下。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的反馈。

    因此、使用 BC1.2 时、使用电路板没有问题、但在尝试使用 USB-BC1.2 的某些 PD 器件时、问题是否存在?

    是的、仅当我尝试将 TUSB321 与 USB-TUSB321 PD 接收端连接时、我才注意到 HRST 错误并将输出电流限制为 500mA。

    TUSB321 不支持任何 USB-USB PD 功能、仅支持 USB Type-C 规范中允许通过 CC 协商进行功耗的功能、即 E 5V/USB 900mA、5V/1.5A 和 5V/3A。 可能是一个器件尝试进行协商、我们的 TUSB321 不支持 PD 协商、从而导致默认设置为 5V/TUSB321 900mA。

    我明白这一点,我认为这是真的。 您的所有 CC 逻辑控制器的这种行为是否相同? 您能否与您的团队核实?

    但是 CC 逻辑控制器是没有用的:D 因为现在大多数设备都支持 USB PD 进行快速充电 — 比如 15-30W。 15W 充电主要受 5V/3A 支持。

    然后、当 CC 逻辑控制器无法触发 USB PD 控制器来设置 5V/3A 时、其用途是什么? 然后、我可以节省资金、只需根据下表在源极侧:D 上连接上拉电阻器 (Rp)。 并且不使用 CC 逻辑控制器。

    想象一下我的情况。 我想设计符合 USB-C 规范的简单 5V USB-C 充电器、例如:有源 CC 逻辑控制器、具有限流器的 VBUS 负载开关等 我希望支持至少 2A 的电流、因此根据 USB-C 规范、我可以选择 1.5A 或 3A 输出。

    如何操作:如果 CC 逻辑控制器 (TUSB321) 无法触发 USB PD 控制器、我不想使用 USB PD IC 进行更复杂的设计、必须通过 I2C 等对其进行配置。

    让我们对此进行更多的调查。

    感谢您对此感兴趣。
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    [报价 userid=“611371" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528728/tusb321-probably-not-working-correctly/5887335 #5887335“]

    我明白这一点,我认为这是真的。 您的所有 CC 逻辑控制器的这种行为是否相同? 您能否与您的团队核实?

    但是 CC 逻辑控制器是没有用的:D 因为现在大多数设备都支持 USB PD 进行快速充电 — 比如 15-30W。 15W 充电主要受 5V/3A 支持。

    然后、当 CC 逻辑控制器无法触发 USB PD 控制器来设置 5V/3A 时、其用途是什么? 然后、我可以节省资金、只需根据下表在源极侧:D 上连接上拉电阻器 (Rp)。 并且不使用 CC 逻辑控制器。

    [/报价]

    TUSB321 和我们拥有的任何其他 CC 控制器也用于控制何时通过 ID 引脚发送 VBUS。 如果 VBUS 不受 ID 引脚(该引脚根据 CC 协商进行切换)控制、则 Type-C 功能将受到影响、仅一侧工作或通常没有 USB3 功能。

    对我来说、听起来好像小米手机和您测试的其他手机可能检测到 TUSB321 正在广播 5V/3A、但他们可能没有拉动 5V/3A。 TUSB321 正广播 5V/3A 并不意味着电流阱将自动拉取该电流。 测试手机可能设置为拉出不同的量、我不确定这是 TUSB321 会产生的任何影响。

    同时、在 没有 USB PD 的情况下使用 FUSB307B EVB 进行测试时、您没有发现任何问题。 根据我与 USB-DFP PD 的理解、在 CC 协商过程中、受电方将检测 DFP 广播 的电流、并根据广播的电压/电流来拉出所需的电压/电流。 之后、它将开始 USB-CC PD 协商过程、以通过 CC 协商超越 Type-C 规范中通常允许的范围。 这种通信  电阻器 两侧都有某种 PD 控制器、否则将没有 USB-USB PD 功能。 除此之外、仅会在 CC 线路上广播来自拉电流和灌电流的电压和电流、并由灌电流进行检测。

    确认电路板或我们器件不存在问题的最佳方法是使用 TUSB320EVM 进行测试、TUSB320EVM 应具有相同的功能。 使用 I2C、您可以将该器件设置为广播 5V/3A、并进行测试以确保该 EVM 具有与 TUSB321 相同的性能。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    当器件未使用 USB PD 通信时、Type-C 控制器会测量 CC 线路上的电压变化、具体取决于上拉电阻(拉电流)和下拉分压器(灌电流)。 因此、我认为当 USB PD 控制器没有收到任何 PD 请求时、它会开始测量 CC 线路上的电压变化。

    当前的行为让我感到困惑、因为:
    -电话请求从 PD 充电器 5V/3A
    - TUSB321 配置了正确的上拉电阻, CC 线路上的电压约为 1.68V。 因此、该报告 5V/3A 功能。

    确认这不是电路板或我们器件问题的最佳方法是使用 TUSB320EVM 进行测试、TUSB320EVM 应具有相同的功能。 使用 I2C、您可以将该器件设置为广播 5V/3A、并进行测试以确保该 EVM 具有与 TUSB321 相同的性能。

    但  TUSB320EVM 非常昂贵。 还是可以将其作为样品发送给我?

    谢谢
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    当前的行为使我感到困惑、因为:
    -电话请求从 PD 充电器 5V/3A
    - TUSB321 配置了正确的上拉电阻, CC 线路上的电压约为 1.68V。 因此、该报告 5V/3A 功能。[/报价]

    根据我在典型 CC 通信中的理解、受电方不会发送 5V/3A 请求。 在典型的 CC 协商中、如果看到广播的 5V/3A 并且允许进行这么多的拉电流、它就会开始拉电流 5V/3A 而无需发送请求或任何内容。 在 PD 协商中、这可能不同。

    在 5V/3A 连接中、CC 线路上的电压应处于 VTH_DFP_CC_HIGH 指定的范围内。 如果您看到大约 1.68V 电压、则拉取的实际电流类似于 900mA 或 1.5mA。

    抱歉、 TUSB320EVM 价格非常昂贵。 或者是否可以将其作为样品发送给我?

    如果你有一个当地的 FAE ,我会联系他们。 它们可以帮助安排样品。

    谢谢、

    Ryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。  

    看起来您是正确的。 我可能在互联网上看到一些关于 CC 线路上电压电平的错误信息。  

    此外,如何找到我所在地区(斯洛伐克)的 FAE ? 我没有这方面的经验。  

    谢谢、  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我已经联系了我认为应该是贵公司联系人的谁、询问他们是否可以帮助设置发送样品、我会让您知道我听到了什么。

    谢谢、

    Ryan