This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:需要 TC

Guru**** 2368780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533272/hd3ss3212-q1-need-tc

器件型号:HD3SS3212-Q1

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我需要    HD3SS3212RKSRQ1 的 TC(最高外壳温度)信息、但我在数据表中找不到它。
您能否提供这些信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    请参阅下面的热性能信息

    此致、

    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片中的信息来自数据表。
    数据表中未提供 TC 信息。
    您能否向我提供 TC 信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    我们不指定最大外壳温度、但运行期间的最高环境温度为 105°C、最大存储温度为 150°C。

    此致、

    Katy