This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:I3C 总线开关(不使用上拉电阻器,有上拉电阻器)

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534292/tca39306-i3c-bus-switching-without-pull-up-resistors-and-with-pull-up-resistors

器件型号:TCA39306

工具/软件:

高支持

我对图 9-5 I3C 总线开关应用(无上拉电阻器)和图 9-6 I3C 总线开关应用(有上拉电阻器)有疑问

它们是否表明在这些应用中我应该将 Vref1 和 Vref2 连接到 GND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 VREF1/VREF2 是此应用中未使用的第三个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    您能解释一下您的意思是“第三个频道“吗? 我不明白。   

    但无论如何、我知道  Vref1 和 Vref2 可以在开关应用中连接到 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF1/2 引脚之间的内部电路与其他两个通道完全相同;它只是一个 MOSFET、栅极连接到 EN。 (请参阅 【常见问题解答】LSF 转换器如何工作? 有关详细信息。) 但这是实现细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    Clemens 引用的“第三个“通道是 VREF1 和 VREF2 之间的通道。 它在 VREF1 和 VREF2 之间具有与 I2C 通道相同的 passFET 开关架构。  

    VREF 通道用于为电压转换应用设置基准电压。 从技术上讲、您可以在 VREF 通道上传递信号、但这并不是该器件的典型应用。  

    此致、

    Tyler