This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:多次插拔后 HDMI 4K 未显示、从睡眠状态唤醒后 4K 未显示。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499974/tmds181-hdmi-4k-did-not-display-after-multiple-plugging-and-unplugging-and-4k-did-not-display-after-waking-up-from-sleep

器件型号:TMDS181

工具/软件:

您好、David:

如前所述、请帮助快速提供一些调试方向、有 3 个关键项目共享同一个基板、而使用 TMDS181、此问题阻止了客户项目的进度。 由于该电路板在 TI 实验室中、我们可以尝试在 TI 实验室中重现吗? 谢谢!  

限制线性调频脉冲时间

多次插拔后 HDMI 4K 未显示、从睡眠状态唤醒后 4K 未显示。   

:e2e.ti.com/.../8546.HDMI-Re_2D00_timer-_BF7EEF8D_12.24.pdf 还修改了 Vsadj、扼流圈选择、EQ_SEL、我们建议这样做。

 发生异常时、HPD_SRC、HPD、3.3V、1.8V

HPD:

睡眠 HPD:

睡眠唤醒:

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie

    此问题是否会在 4K@60Hz 或其他分辨率条件下发生?

    您是否也可以要求客户探测 DDC 总线?  

    您还可以探测时钟频率吗?

    您是否还能检查 TMDS181 TMDS_clock_RATIO 位、是否可以在发生异常时将其设置为 1?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将继续并关闭此主题、因为没有响应。 您可以响应此线程以重新打开它、也可以创建新线程(如果需要继续支持)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的善意和耐心支持。 此问题已在客户方面得到解决。 现在、他们会在大多数项目/平台中引入此解决方案。

    BRS、

    Rannie