This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:一个端口的 EN 被拉高、但忘记在该端口上提供上拉电阻。 解决此问题的任何解决方案或替代器件?

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9518, TCA9548A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534194/pca9518-the-en-is-pulled-high-for-one-port-but-forgot-to-provide-pullup-on-that-port-any-solution-or-alternative-part-to-adress-this-issue

部件号:PCA9518
Thread 中讨论的其他器件: TCA9548ATCA9617B

工具/软件:

此 IC 中正在使用 4 个端口中的 3 个。 未使用的端口已启用 (EN =内部 PU)、但缺少了数据表中的该语句

PCA9518 器件 2 的五个通道中只有两个正在使用。 EN3 和 EN4 连接到 GND 以禁用通道 3 和 4、或者 sda3/SCL3 和 sda4/SCL4 上拉至 VCC。 SDA0 和 SCL0 可用作正常的 I2C 端口、但如果未使用它们、则必须上拉至 VCC、因为没有使能引脚

错过了以在该未使用的端口上添加 PU 电阻器。 除了返工或晶圆厂变更之外、是否有任何其他解决方案?

提供的任何替代器件在使能引脚上没有内部 PU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SDAx/SCLx 引脚悬空、它们可能会被读取为低电平、这会阻止所有通道上的通信。

    没有 P2P 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    除了 PCA9518 外、我们没有一个 P2P 缓冲器集线器。  

    但是、如果您愿意切换架构、您可以考虑使用单通道缓冲器 (TCA9617B) 或使用类似 I2C 开关的器件来分离 I2C 总线上的电容 (TCA9548A)。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Clemens 和 Tyler、

    我们现在不能改变架构。 目前、我们正在寻找解决该问题的解决方法。

    不管我们如何在下一个设计中改变它。 我们将在此期间考虑这些建议的器件。

    但无论如何、有人对 PCA9518 器件发表评论“ TI 的设计似乎非常奇怪、在使能引脚上具有内部上拉电阻器。 而是内部下拉。 默认情况下启用所有端口似乎不符合逻辑“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    很抱歉、我们无法找到解决方法。  

    TCA9617B 在 EN 引脚上还有一个连接到 VCCB 的弱 PU。  

    此致、

    Tyler