This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:尝试对器件寻址时为 NACK

Guru**** 2929180 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533646/tca9548a-nack-when-trying-to-address-device

器件型号:TCA9548A

工具/软件:

您好:  

我尝试与 TCA9548A 通信、发送器件地址后似乎无法收到 ACK。

下图显示了 SCL 和 SDA 布线。 器件的地址为 0x70 (0xE0)。  


这是设置。 我已确认这 3 个器件不共享相同的地址、并且 Ax 线与给定地址的预期内容相匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么开始时这两个信号是低电平的? 两条 I²C Ω 线路的空闲状态都必须为高电平、不应同时具有上升沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、  

    我更改了代码、使 I2C 线路处于 高电平、并确认它们不 同时具有上升沿、但结果是相同的。   



    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图。

    为什么 SDA 的第一个上升沿如此快? 您不使用开漏输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是意外地将复位线拉低。 一旦我修复了该器件工作正常。  

    感谢你的帮助。