主题中讨论的其他部件: DS100BR410
工具/软件:
我想在 9.2Gbps SLVS-EC(几乎是 PCIe 4.0)上执行发送和接收操作。
Tx 器件的差分输出电压为 160mVpp、而 Rx 器件的差分输入电压规格为“400mV 或更高“。
由于 Rx 器件是通用差分信号接收器、不符合 SLVS 标准、
Tx 和 Rx 差分摆幅电压不匹配。
我想通过在 Tx 和 Rx 之间插入一个 DS160PR810 来解决此不匹配问题、从而实现 8dB 的增益(从 160mV 到 400mV)。
我想知道增益是否足够。 根据数据表、
平坦增益高达 2dB、EQ (CTLE) 高达 18dB @8GHz、
那么、可以解释为差分电压摆幅(眼图高度)可以增加 20dB 吗?
如果此解释不正确、请告诉我使用 DS160PR810 可实现的最大增益。
此外、数据表未指定输入差分电压范围;该 IC 是否可以接收 160mV 至 280mV 范围内的信号?