This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:9.2Gbps SLVS-EC 传输中的电压不匹配校正

Guru**** 2369880 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS100BR410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520316/ds160pr810-voltage-mismatch-correction-in-9-2gbps-slvs-ec-transmission

器件型号:DS160PR810
主题中讨论的其他部件: DS100BR410

工具/软件:

我想在 9.2Gbps SLVS-EC(几乎是 PCIe 4.0)上执行发送和接收操作。

Tx 器件的差分输出电压为 160mVpp、而 Rx 器件的差分输入电压规格为“400mV 或更高“。

由于 Rx 器件是通用差分信号接收器、不符合 SLVS 标准、

Tx 和 Rx 差分摆幅电压不匹配。

我想通过在 Tx 和 Rx 之间插入一个 DS160PR810 来解决此不匹配问题、从而实现 8dB 的增益(从 160mV 到 400mV)。

我想知道增益是否足够。 根据数据表、

平坦增益高达 2dB、EQ (CTLE) 高达 18dB @8GHz、

那么、可以解释为差分电压摆幅(眼图高度)可以增加 20dB 吗?

如果此解释不正确、请告诉我使用 DS160PR810 可实现的最大增益。

此外、数据表未指定输入差分电压范围;该 IC 是否可以接收 160mV 至 280mV 范围内的信号?

e2e.ti.com/.../inquire-aout-DS160PR810.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tomoki-San、

    使用线性转接驱动器 (DS160PR810)、我们正在提升高频成分、并且 VOD 不受影响。 使用线性转接驱动器增大 VOD 的唯一方法是增加平坦增益(直流增益)。 平坦增益是信号整个频谱的增益。 这会增加眼图的高度。 请参阅以下有关线性转接驱动器与限制转接驱动器的链接: https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/5/3816841626001/6144123457001.mp4/subassets/difference_between_linear_limited_redriver-final.pdf 

    我们建议使用此器件的 IBIS-AMI 模型以及您自己的传输线路 S 参数模型来进行信号完整性分析。 可以使用申请该 IBIS-AMI 模型  申请更多信息 添加 了 DS160PR810 产品页面的链接。

    您还可以考虑使用 DS100BR410、它是一款限幅转接驱动器、提供了调整输出 VOD 的选项。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和建议。
    我知道、没有限幅转接驱动器就无法实现这一点。
    关于建议的 DS100BR410、它指定了源发送发射发射信号交流耦合要求、水平(以差分形式)为 600~1600mVpp。
    此 IC 能否适应我们正在处理的 160mV~280mV 电压范围?
    如果无法做到、您能不能推荐另一个限幅转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoki-San:

    该器件的额定输入电压范围为 600mVpp 至 1600mVpp。  请注意、在此测试用例中、信号的高频部分仍可被前置通道损耗显著衰减。  例如、对于 1000mV 源发射振幅和 5GHz 时损耗为 20dB 的通道、5GHz 时的信号分量将衰减至 100mV。

    我期望该器件能够在 160mV 至 280mV 的输入范围内工作。

    为了将此器件与低振幅输入配合使用、我建议从 SDx 引脚断开 ENx 引脚。  对于这样的低振幅输入信号、信号检测可能无法按预期工作。

    请考虑获取此器件的评估板、以便您可以对此进行测试。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您是否意味着 VTX 规格基于 DS100PR410 数据表图 1 中的 A 点、而不考虑沿传输路径的衰减或反射、从而降低紧接 IC 输入之前 B 点的差分电压?

    在这种情况下、我想确保该设计可以保证 IC 的输入电压介于 160mV 至 280mV 范围内。 一种方法是使用 SI 仿真和网站上提供的 IBIS AMI 模型以及实际的 PCB 模式来验证是否满足 RX 器件的眼图要求。 如果有其他方法您可以建议、请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoki-San:

    您是否意味着 VTX 规范基于 DS100PR410 数据表图 1 中的点 A、并且不考虑沿传输路径的衰减或反射、从而降低 IC 输入之前 B 点的差分电压?

    是的、正确。 信号的较高频率分量将 通过通道、因此 B 点处的这些分量的幅度会更低。  请注意、信号的低频分量的衰减会较小。  这会导致 ISI 抖动、CTLE 用于补偿。

    我们可以与您分享 IBIS-AMI 模型。  您能否分享 4.6 GHz 时媒体 A 和媒体 B 的估计插入损耗?  此外、您的 RX 眼图有什么要求?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、由于无法披露 Rx 侧的眼罩、请重点关注转接驱动器的 Rx 侧和介质 A
    介质 A 中包含的内容如下:
    -同轴电缆 140mm:插入损耗–3dB @4.6GHz
    - PCB 模式 50mm:插入损耗–1dB @4.6GHz
    由于这种插入损耗、我们预计 160mVpp 至 280mV 的差分电压信号源将输入 100mVpp 至 175mVpp。
    转接驱动器是否能够处理此问题?

    此外、使用数据表中的源发送启动信号电平和差分输入损耗值:
    600mV/5.623(–15dB)= 106.7mV
    转接驱动器端所需的差分电压超过 106.7mV 的说法是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoki-San:

    感谢您提供更多信息。

    我不清楚您在哪里引用了中的–15dB 规格。  您是否使用差分输入回波损耗规格中的–15dB?  如果是、这并不是正确应用的回波损耗。

    我将研究在实验室中创建类似的概念验证。

    谢谢、

    Drew