工具/软件:
您好的团队、
客户的项目具有以太网一致性测试要求、即 PMA 和 IOP\Testing TDR 等一系列测试、这些测试需要调整 PHY 模式(例如主设备/从设备、测试模式 0\1\2\4\5)。
您可以帮助检查以下问题吗? 谢谢!
1.如下图所示:“主/从均使用硬件自举或通过寄存器访问进行配置。“ 这是否意味着可以选择硬件电路配置或软件寄存器配置?
答: 如果硬件电路配置为从器件(SM 保持悬空)、是否仍可以通过软件配置为主器件?
b. 如果硬件电路配置为从器件(SM 下拉电阻) 、是否仍可以通过软件配置为主器件?
c. 如果硬件电路配置为从器件(SM 上拉电阻) 、是否仍可以通过软件配置为主器件?
2.如果软件在初始化时配置了上述模式,我们如何确认配置成功? 或者可以读回哪些寄存器?
a.对于 主/从器件、如何 读取确认状态?
b. 对于 测试模式 0\1\2\4\5、如何 读取确认状态?
c. 在 TDR 测试程序中、 无论主/从模式如何、步骤 1(写入寄存器[0x1834]= 0x8001)都是必需的吗?
第 1 步之后、他们需要等待超过 1 秒来完成第 2 步(TDR 配置:运行前)寄存器写入?

此致、
常春藤