工具/软件:
尊敬的:
我们目前面临着涉及 DS160PR410RNQR 的一个关键问题。
以下是详细的观察结果和背景。
问题摘要
-故障范围:在初始设置和操作过程中大约 20~40%
-行为:
>设备首先正常运行、但在一段运行时间后失败。
> I2C 通信即使在故障期间也保持稳定和可访问性。
>其中一个影像通道随机停止工作(例如 Lane2)(参见随附的影像 1)
>故障通道只有在实际更换 IC 时才会恢复。
>重新连接先前发生故障的 IC 会重现相同的故障。
-电路是根据 TI 数据表中的参考原理图设计的。 (请参阅随附的图像 2)