This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:运行期间随机通道故障–请求分析

Guru**** 2509105 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531943/ds160pr410-random-lane-failure-during-operation-request-for-analysis

器件型号:DS160PR410

工具/软件:

尊敬的:

我们目前面临着涉及 DS160PR410RNQR 的一个关键问题。

以下是详细的观察结果和背景。

问题摘要

-故障范围:在初始设置和操作过程中大约 20~40%

-行为:

>设备首先正常运行、但在一段运行时间后失败。

> I2C 通信即使在故障期间也保持稳定和可访问性。

>其中一个影像通道随机停止工作(例如 Lane2)(参见随附的影像 1)

>故障通道只有在实际更换 IC 时才会恢复。

>重新连接先前发生故障的 IC 会重现相同的故障。  

-电路是根据 TI 数据表中的参考原理图设计的。 (请参阅随附的图像 2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelley、

    这是发生在多个板还是单个板上?

    同一通道是否会在所有电路板/器件上出现故障、一个通道是否会更频繁地发生故障?

    发生故障前、器件工作多长时间?

    您能否确认外露焊盘已连接到 GND(在原理图中显示为引脚 41)?

    如果可能、我将发送单独的申请以提供完整的原理图和布局。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将查看其他检查列表。

    另外、您能告诉我 ESD 保护吗?

    随附的屏幕截图是数据表中唯一与 ESD 相关的陈述。

    1) 这只是描述生产环境、还是意味着器件在这些 ESD 条件下安全运行、而不会出现任何问题?

    2) 您能否确认 DS160PR410 中是否实施了任何内部 ESD 保护电路(即使数据表中未介绍这些电路)?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是发生在多个板还是单个板上? ->它发生在随机电路板上,发生时间也是随机的。

    同一通道是否会在所有电路板/器件上出现故障、一个通道是否会更频繁地发生故障? ->我们目前仅使用 2 条通道、故障在两条通道上随机发生。

    发生故障前、器件工作多长时间? ->在某些情况下,它会在 1 小时内出现,通常在故障发生前运行长达 2 天。

    您能否确认外露焊盘已连接到 GND(在原理图中显示为引脚 41)? ->是的、我们已确认 GND 焊盘已正确连接。

    我们还检查了是否存在冷焊接的迹象、但外露焊盘连接点没有异常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelley、

    数据表中的 ESD 等级是器件继续正常运行的限值。   

    在内部、设计中实现了 ESD 保护。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    感谢您的解释。

    我的以下答案如何?  

    这是发生在多个板还是单个板上?  ->它发生在随机电路板上,发生时间也是随机的。

    同一通道是否会在所有电路板/器件上出现故障、一个通道是否会更频繁地发生故障? ->我们目前仅使用 2 条通道、故障在两条通道上随机发生。

    发生故障前、器件工作多长时间?  ->在某些情况下,它会在 1 小时内出现,通常在故障发生前运行长达 2 天。

    您能否确认外露焊盘已连接到 GND(在原理图中显示为引脚 41)?  ->是的、我们已确认 GND 焊盘已正确连接。

    我们还检查了是否存在冷焊接的迹象、但外露焊盘连接点没有异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们认为、ESD 保护只能在 VCC 等电源相关线路上实现、而不能在发生实际问题的 RX 和 TX 上实现。  

    根据我们的调查、我们发现 IC 的其他部分(包括 VCC、I2C 和其他控制线)不受影响、我们认为损坏似乎仅发生在直接连接到图像数据线的引脚上、如我所附的图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelley、

    您是否有正在合作的当地 TI FAE 或营销工程师?

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您再检查一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有我们可以查看的完整原理图/布局?  我之前已经发送了一个请求、以便能够私下发送。

    您是否知道此故障总是在转接驱动器的 EP 侧还是 SoC 侧发生?

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    您可以填写上述表格、开始调查 ESD 损坏的故障。