主题中讨论的其他器件: ISO7731、 ISOW1044
工具/软件:
你(们)好
我们 正在研究 如何使用不支持 CAN FD 的微处理器来实现 CAN FD、因此我们找到了一些设计参考手册、建议使用 TCAN4550 等外部控制器。
但是、我们需要隔离 CAN FD、TCAN4550 具有内部收发器。 TCAN4550 中似乎有一种称为“测试模式“的模式(第 8.4.4 节)、其中 GPIO1 和 GPIO2 可以 分别映射到 CAN 控制器输出:RXD_INT_CAN 和 TXD_INT_CAN。 然后、我想 这两个器件可以连接到外部隔离器(如 ISO7731 和 TCAN1402)、并通过隔离式转换器供电。
我不清楚的 是 “测试模式“的真正含义。 您能否详细说明在 TCAN4550 采用这种配置时运行正常通信操作的影响。
此外、您能否确认建议的隔离 CAN FD 的设计方法?
提前感谢大家
此致