This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550 — 测试模式,用于将 RXD_INT_CAN 和 TXD_INT_CAN 映射到 GPIO1 和 GPIO2

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, ISO7731, ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533968/tcan4550-tcan4550--test-mode-to-map-rxd_int_can-and-txd_int_can-to-gpio1-and-gpio2

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件: ISO7731ISOW1044

工具/软件:

你(们)好

我们 正在研究 如何使用不支持 CAN FD 的微处理器来实现 CAN FD、因此我们找到了一些设计参考手册、建议使用 TCAN4550 等外部控制器。

但是、我们需要隔离 CAN FD、TCAN4550 具有内部收发器。 TCAN4550 中似乎有一种称为“测试模式“的模式(第 8.4.4 节)、其中 GPIO1 和 GPIO2 可以   分别映射到 CAN 控制器输出:RXD_INT_CAN 和 TXD_INT_CAN。 然后、我想 这两个器件可以连接到外部隔离器(如 ISO7731 和 TCAN1402)、并通过隔离式转换器供电。

我不清楚的 是 “测试模式“的真正含义。 您能否详细说明在 TCAN4550 采用这种配置时运行正常通信操作的影响。

此外、您能否确认建议的隔离 CAN FD 的设计方法?  

提前感谢大家

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    TCAN4550 在单个封装中集成了 MCAN (CAN FD) 控制器和 CAN FD 收发器、是市场上率先实现这一点的器件。  CAN FD 控制器以及 CAN FD 收发器都有行业标准合规性测试要求、这些收发器都需要访问在双芯片解决方案中通常可以访问的 RXD 和 TXD 信号。  因此、为了执行这些合规性测试、可以通过 GPIO1 和 GPO2 引脚访问内部 RXD 和 TXD 信号、这也是此器件配置被命名为“测试模式“的原因。

    但是、这种配置命名为“测试模式“并不意味着它不能用于普通应用(例如带有隔离式 CAN 收发器的应用)。 除了一些额外的环路延迟 (TX 到 RX) 之外、我不知道在使用带有外部隔离收发器的 TCAN4550 时会有任何问题或影响、因为它现在到外部收发器的传播延迟更长。  这可能会限制总线可支持的最大比特率、但这对于任何应用都是个问题、尤其是在隔离方面。

    是的、我可以确认这是一种有效的设计方法。  我还建议您考虑使用将隔离与收发器相结合的隔离式 CAN FD 收发器、以提供更出色的解决方案。  TI 提供了多种可供您查看的选项。  ISOW1044 是需要考虑的一个选项(链接)

    此致、

    Jonathan