This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:级联交流耦合电容器

Guru**** 2811305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535100/ds125br800-cascade-ac-coupling-capacitor

部件号:DS125BR800

工具/软件:

您好、

使用 DS125BR800 实现具有 100Ω 差分阻抗((50Ω 单端)的 10Gbps PCIe 通信、

请为 DS125BR800 的 Tx 和 Rx 侧指定建议的交流耦合电容器值。

此外、由于系统限制、

需要在 Tx 侧串联两个交流耦合电容器。

•其中一个电容器位于模块上、固定为 100nF。 另一个电容器的值应该是多少?

•我还想知道电容器之间的部分是否需要直流偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoki-San:

    请与同事核实、我们会尽快回复您。

    几个问题:

    • 您能否添加有关“10Gbps PCIe 通信“的更多详细信息?  我熟悉 8Gbps PCIe 和 16Gbps PCIe、但不熟悉 10Gbps。  这适用于 SLVS-EC 吗?
    • 关于“有必要在 Tx 侧串联两个交流耦合电容器。“、这是否是严格的要求?  如果 RX 模块已经有交流耦合、我想知道是否可以移除 DS125BR800 之后的交流耦合。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    • 您能否添加有关“10Gbps PCIe 通信“的更多详细信息?  我熟悉 8Gbps PCIe 和 16Gbps PCIe、但不熟悉 10Gbps。  这适用于 SLVS-EC 吗?
      ->是的。 我是指 SLVS-EC (9.2Gbps)
    • 关于“有必要在 Tx 侧串联两个交流耦合电容器。“、这是否是严格的要求?  如果 RX 模块已经有交流耦合、我想知道是否可以移除 DS125BR800 之后的交流耦合。
      ->这是严格的要求。 我们不能避免这种要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoki-San:

    • 电容器之间不需要直流偏置
    • 我考虑 100nF 或 220nF。  220nF 将有助于保持更高的总电容。

    谢谢、

    Drew