This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:关于系统进入现代待机模式时的功耗

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532131/tusb2e11-about-the-power-consumption-when-the-system-enters-the-modern-standby

器件型号:TUSB2E11

工具/软件:

您好、

我们正在评估当系统进入现代待机模式时、使用 eUSB2 中继器可能产生的额外功耗。 (eUSB2 状态应为 L1 或 L2。)  我 在数据表中看到过相关信息。  但我不确定该值是否包括 eUSB2 总线上的上拉和下拉电阻器的影响。 请您为我们确认一下吗? 谢谢!!

例如、

USB D+线路上存在上拉电阻器和下拉电阻器、这会导致额外的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    数据表中的功耗值不包含数据线上的任何上拉或下拉电阻。 这些值完全来自器件操作。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    1. 如果 USB2.0 设备以全速模式运行、是否需要上拉 eUSB 总线? (eD+或 eD-或两者?)
    2. 根据您的经验、 我是否可以 知道预期的功耗增加(包括  eUSB2 总线上的上拉和下拉电阻器的作用 )   在系统进入现代待机模式时使用 eUSB2 中继器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的凯堂:

    根据我的经验、任何东西都不需要从外部上拉 USB 总线通道。 任何类似的操作都将由 TUSB2E11 内部处理。

    我们对从外部拉动这些线路没有任何经验、因为这不是我们要测试或表征的。 我们的 EVM 是典型 eUSB2 总线的典型示例、其中唯一存在的“下拉“是 用于内部测试的总线端接。 这些不是您在连接中应需要的下拉菜单:

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉 混淆。 我可能没有 清楚地解释。

    1. 如果 eUSB2 器件以全速模式运行、eUSB2 总线是否需要 内部 上拉电阻器? (eD+或 eD-或两者?)
    2. 根据您的经验、 我是否可以 知道预期的功耗增加(包括   eUSB2 总线上的上拉和下拉电阻器的作用 )   在系统进入现代待机模式时使用 eUSB2 中继器

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiting:

    好的、我现在明白了。 让我在后台询问其他工程师来确认、我将尝试通过 EOD 星期一 (6/30) 为您提供答案。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    只是想知道您是否可以分享任何更新? 谢谢

    KAITING

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 eUSB2 器件以全速模式运行、eUSB2 总线是否需要 内部 上拉电阻器? (eD+或 eD-或两者?)

    这取决于运行速度。 在 HS 模式下、不会出现 PUP 和 PDOWN、在 LS 中、我们将在 eD+上看到 PUP、在 FS 中、我们将在 eD-上看到 ePUP。

    根据您的经验、 请允许我 知道预期的功耗增加(包括   eUSB2 总线上的上拉和下拉电阻器的作用 )   在系统进入现代待机模式时使用 eUSB2 中继器

    在低功耗状态下测量的功耗包括 eD+ eD-路径中存在的 PUP 和 PDOWN。 很难将该电阻分压器在器件本身中的确切功耗隔离开来。  

    当处于空闲模式时、TUSB2E11 在任何低功耗状态下的拉电流都不会超过 5mW。 其中 L1 是最高功耗。