This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:MIPI CSI 输出速度计算

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507264/ds90ub940-q1-mipi-csi-output-speed-calculation

器件型号:DS90UB940-Q1

工具/软件:

您好团队:

我的客户询问了如何计算 MIPI CSI 输出速度。

据我所知、PCLK*24 位 (RGB888)/通道计数就是 CSI 速度。 所以我认为它可能是 PCLK*6 (=24 位/4)。  但数据表中并未说明这一点。 在 4 通道数的情况下、它显示 PCLK 为 x7。

您能解释为什么在 4 通道条件下 CSI 输出速度是 PCLK 的 x7 吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我们正在内部研究此问题、不久将为您提供最新信息。

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    感谢您的耐心。

    根据 CSI-2 规范、对于 4 通道 MIPI、CSI-2 的时钟频率为 3.5 倍 PCLK 频率、对于 2 通道 MIPI、时钟频率为 7x PCLK 频率。

    由于 CSI 数据速率= 2 x CSI_CLK、因此对于 4 通道 MIPI、我们得到以下公式 CSI 数据速率= 2 x PCLK x 3.5 = 7 * PCLK

    请参阅下面 DS90UH940 数据表的第 7.4.3 节:

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ragav、

    我认为这是不正确的。

    CSI 使用 DDR 时钟。 它将考虑总数据吞吐量。 这是 MIPI CSI/DPHY 规范。

    总数据吞吐量=PCLK*每像素位数

    此外、时钟速率也取决于通道数。 因此、时钟速率=吞吐量/通道数。 因此采用 24 位时钟、CSI 时钟速度= PCLK*24/4(通道计数)/2(DDR 时钟速率)=PCLK*3

    您是否需要在内部与团队核实?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、

    Ragav 太棒了、明天还会再来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我正在与内部团队确认这一点 — 我将在第二天提供最新信息。    

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Regav、

    我可以获得任何更新吗??

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    由于  在美国的公共假期、团队即将离开。 响应将延迟 到星期一 

    感谢您的耐心。