This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:1G PCS 主模式下的传统扰频器模式

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83867IS, DP83867ERGZ-S-EVM, MSP-EXP430F5529LP, DP83865
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475476/dp83867is-legacy-scrambler-mode-in-1g-pcs-master-mode

Thread 中讨论的其他器件:DP83869HMDP83867IS、DP83869、 DP83867ERGZ-S-EVMDP83865MSP-EXP430F5529LP

您好、

您能否介绍一下下面 1G PCS 主模式中的传统扰频器模式?

A.旧扰频器模式与正常扰频器模式之间的差异
b.旧扰频器模式扰频方法详细信息
C.选择传统扰频器模式的触发器
D.错误检测到旧扰频器模式的条件
E.如何防止检测传统扰频器模式(仅限如何在正常扰频模式下工作)
f.如果知道、在传统扰频器模式下运行的竞争器件型号
g.传统扰频器模式 TI 是否知识产权?

此致、
KATO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    抱歉您匆忙行事、但能否让我知道您是否可以重现旧扰频器模式并获得显示 0x200 - 0x2FF 的寄存器转储?

    此致、
    KATO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    我正在努力再次重现问题、但我会告诉您何时看到传统模式行为并获取寄存器转储。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您的快速答复。

    我期待收到您关于此问题的更新。

    此致、
    KATO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    我能够再次重现传统模式的行为、并获取所需的寄存器转储。 请允许我花一些时间与我们的设计团队讨论这些发现。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    这是一个好消息!

    我们的客户正在焦急地等待、我希望能够找到根本原因。

    此致、
    KATO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    此问题的根本原因是否已澄清? 如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、
    KATO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    我已经 在设计中讨论过这个问题、但我们还不能确定根本原因。

    我们最初的理论是、PHY 偶尔会与不良的信噪比 (SNR) 链接、从而可能导致切换到传统模式。 但是、在读取寄存器 0x200-0x2FF 后、我们没有看到不良 SNR 的指示符。

    现在、我们需要考虑 RTL8211F 将 PHY 置于传统模式的其他原因。 由于 RTL8211F 是较新的器件、我们以前没有看到过这种情况。 此外、RTL8211F 是一款竞争器件、我们对内部几乎一无所知、而它是 仅 PHY 我们已经看到、在较旧 Broadcom PHY 的预期用例之外、也会在 DP83867 上触发传统模式。 出于这些原因、 我想告诉大家、这将需要大量时间进行调查。 我一定要记录这种行为、以便 我们的团队了解这种行为的进展。

    我强烈建议客户继续采用久经考验的解决方法。 我们不会预见到禁用传统模式会产生任何问题、因此已证明可以完全解决该问题。 我将编写一份包含以下各项的文档、以帮助说服客户继续。 请告诉我是否需要在你的最后

    -错误描述
    -系统影响
    -解决方法

    此外、这里还有用于重现行为的 STB。 如果需要、我可以将其返回给您。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您的及时回复。

    我将与我们的客户讨论您的建议、并回复您。

    此致、
    KATO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    经过与客户的讨论、我们决定通过提供您提出的文档来解决此问题。 您何时可以向我提供文档?
    此外、如果您能退回 STB、将不胜感激。

    感谢您在调查此问题时抽出时间并提供帮助。

    最后、我的理解是否正确、即 TI 将继续调查此问题?

    此致、
    KATO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    有关 STB 的发货信息、请参阅我的直接邮件。

    我的目标是在本周结束前提供文档 (星期五)

    我们将继续研究在 867EVM + STB 组合上执行的寄存器转储可以得到什么结果。 出于好奇心、如果我们将来需要重现此问题、您是否知道可以在哪里订购此 STB? 我不想让客户感到不便 、因为我坚持他们寄给我们的 STB。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您的快速答复。

    我会检查一下、然后返回给您。

    此致、
    KATO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    有关此行为的文档、请参阅我们的私人消息。

    我们将继续 调查此行为、但可能需要一段时间才能找到根本原因。 我希望这足以让客户继续进行设计。 我将在我们的私人消息中等待 STB 的发货信息。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您提供文档。

    我明白。

    此致、
    KATO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    此问题已关闭。 因此、感谢您的持续支持。

    此致、
    KATO